我们为 AVAS 产品采用了 TAS 5760放大器来产生声音。
我们总共遇到了2个故障案例/31、其中包括放大器内部时钟误差处于活动状态3小时15分钟。
系统点火开关关闭后、可以恢复此问题。
(发生在现场、而不是开发阶段)。
我们手动插入了一个临时放大器内部时钟误差、它会弹出该误差。 删除注入错误后、可以恢复问题。
从我们的设计角度来看、内部时钟误差持续时间长是不可预料的、因为该误差是非锁存误差。
这是一个零星的问题。 在2个月内只发生了一次。
我们无法通过库存中的硬件设备进行复制。
我们是否可以知道 您的意见/想法/经验是否有助于解决问题?
如果可能、我们将感谢您通过具有特定时间槽的电话会议来解释该问题。
如果是,请与您分享您的电子邮件,以便我单独与您进行非公开的会议安排。
谢谢