This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 针对 MCLK 的 I2S 编解码器建议限制为<= 4MHz

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3253, TLV320AIC3107, TLV320AIC3100, TLV320AIC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/986089/i2s-codec-recommendation-for-mclk-limited-to-4mhz

主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3253TLV320AIC3107TLV320AIC3100TLV320AIC3120

您好:

我们正在设计一款需要输出高质量单声道音频的医疗设备。 目标 MCU 具有 I2S 外设、但其特性是、可实现的 MCLK 仅保证高达4MHz、从而省去了我们选择的许多编解码器。 我想问 TI、您能否推荐一款非常适合的 I2S 编解码器。 具体而言、我们正在寻找一个有效的编解码器(在~ 5年内不会变为 NRND 或停产)。  

功耗不会是一个大问题。 我们的目标是重现44.1kHz 音频、单声道、16位。 我们的目标是以最大1.5W 的功率驱动扬声器(8 Ω 或4 Ω 扬声器)。

现在、我们已针对以下器件(编解码器或编码+放大器正常):

TLV32AIC3107

TLV320AIC3253

我希望这类问题可以在板上提出。 如果不是、请告诉我、我将删除它!

感谢你能抽出时间!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eduardo、

    TLV320AIC3107是一个不错的选择、但在8欧姆时它的额定电流仅为1W。 我建议使用 TLV320AIC3100、这是一款单声道 ADC 和立体声 DAC 编解码器、能够向8欧姆电阻器输出1.6W 功率。 此编解码器(与大多数编解码器一样、如果不是全部编解码器)将轻松支持4MHz 的输入时钟(MCLK 或 BCLK)。   

    AIC3253是另一个不包含集成 D 类的选项、它包含用于实现音频算法的可编程 miniDSP。  

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron:

    非常感谢您的帮助!

    我确实对  TLV320AIC3107 或 TLV320AIC3100有疑问 。 这些组件是否具有可使用外部放大器的输出?

    我们的主要关注点是易于开发-我们只需要一个简单的 I2S 编解码器即可 实现时间受限的概念验证。  AIC3253 看起来很棒、但相对于 TLV320AIC3107、它的设置有多困难?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eduardo、

    这就是我在这里的目的!  

    AIC3107具有左右线路输出、可与 D 类放大器等外部放大器配合使用、而 AIC3100则不能配合使用。 AIC3100仅具有扬声器输出和耳机输出。  

    由于 AIC3253具有可编程性和集成的可编程 miniDSP、因此使用起来肯定比这两款器件要复杂一些。 如果您只是在寻找一个具有集成扬声器放大器的简单编解码器、我建议您使用 AIC3107。 另一种选择是 AIC3104、这是一款非常受欢迎的器件 、是我们更简单的编解码器之一。 这是一个立体声编解码器、它没有集成的 D 类放大器、但具有 立体声耳机和线路输出。

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron:

    谢谢、我将回顾您推荐的内容。 我们还看到 了 TLV320AIC3120、它可能非常适合我们。  TLV320AIC3120是否 还提供了线性输出引脚、以防我们需要外部 D 类放大器?

    由于这些编解码器似乎来自相同或相似的系列、它们的编程是否非常相似? 是否有任何示例代码? 我看到过一个 Linux 驱动程序、但想知道是否还有其他东西。

    非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eduardo、

    AIC3120和 AIC3100之间的主要区别在于 AIC3120具有可编程 miniDSP、而它具有单声道 DAC。 此器件上没有线路输出。  

    这些器件的编程将非常相似、因为它们属于相似的系列。 对于 AIC3100和 AIC3120、数据表中有一些示例代码。 我们也提供了 Linux 驱动程序、但我必须承认、我们对这些驱动程序的支持非常有限、因为我们的团队中没有任何 Linux 专家。  

    为了进行评估、我们为这些器件提供了一些评估模块(EVM)、如果您希望评估这些器件、可在 TI.com 上找到这些评估模块。  评估软件还将包括一些器件的示例配置。  


    此致、

    Aaron Estrada