This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106:连接到 GPIO MPU 输出的 I2C 无地址选择引脚(MPF0、MPF1)

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/984811/tlv320aic3106-the-i2c-addreess-selection-pins-mpf0-mpf1-connected-to-gpio-mpu-outputs

器件型号:TLV320AIC3106

您好 TI!

在中、TLV320AIC106可将 I2C 无地址选择引脚(MPF0、MPF1)连接到 MPU 的 GPIO 输出。 我们的想法只是由 MPU 选择地址、但我怀疑这个想法是否是 TLV320AIC106上电时的问题、因为 MPU 有延迟将 GPIO 内联。 可将 I2C 无地址选择引脚(MPF0、MPF1)连接到 MPU 的 GPIO 输出。 我们的想法只是由 MPU 选择地址、但我怀疑这个想法是否是 TLV320AIC106上电时的问题、因为 MPU 有延迟将 GPIO 内联。   

非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

    是的、您可以将它们连接到主机处理器。 除非您需要在主机上电之前配置器件、否则我在这里看不到任何问题。  

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、您好!

    真诚地感谢您!

    此致!