This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3131D2:过流测试

Guru**** 2505585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/982636/tpa3131d2-overcurrent-testing

器件型号:TPA3131D2

如何测试器件上的3.4A 典型过流跳变点是否存在过流故障?  我尝试过 OUTNx 接地短路和 OUTNL/R (LOAD)短路、但未能创建 FAULTZ 低电平。  请建议如何测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我建议使用0.5ohm 或1ohm 负载进行测试、而不是仅将输出接地或跨负载短路。 您使用的 PVDD 电压越低、达到过流跳变点所需的阻抗就越小。  


    此致、  

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert;

    在此应用中、输出滤波电感器为0.22 DCR、位于短路前的路径中。  您是否可以在 EVM 板上尝试此操作、并提供有关如何使 FAULTZ 发生的确认和说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    明天(达拉斯时间)、我将尝试访问它。  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    为了让您随时了解最新情况、我今天未能做到这一点。 不过,明天应该更容易。  

    此致、  

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您是否在空闲状态或播放功率上测试过它? 您可以将设备设置为播放并输出一些功率。  

    对于电源和接地短路、请使用电缆或电线直接短路。 请勿将大电阻器串联在电缆或电线上。  

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是在播放模式下测试的、满量程信号以较大的音量输出。  短接直接通过一根导线连接到 GND、并单独直接穿过扬声器负载。  FAULTZ 信号未触发、Pvcc 的电流限制为5A (高于3.4A 跳变点)。  您能否在 EVM 板上测试这一点、然后建议如何触发 FAULTZ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否使用示波器监测电流?  您是如何短路 GND 和负载短路的?  

    您是否检查了电缆阻抗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该电流在 PVcc 电源(不是示波器)上受到监控、并且在一个输出对地短路时恒定、增加1.7A。  由于两个输出都接地、因此增加了2.4A、但未达到跳闸点、因为不断消耗增加的电流。  未指示 FAULTZ。  短接的是22AWG 导线、长度约为2英寸、因此 GND 阻抗最小。  输出滤波电感器上的直接短路(0.22 Ω DCR)也无法产生足够的故障电流来触发 FAULTZ。   

    同样、您能否在 EVM 板上重现此情况、然后让我知道如何使 FAULTZ 发生、以及7.5V 输入电压上的电流是多少。  请使用8 Ω 扬声器负载将 Pvcc 设置为7.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我手上没有 TPA3131 EVM、但我有 TPA3132 EVM (OC 阈值更高)。 我在 TPA3132 EVM 板上进行了检查。

    由于 OC 保护用于扬声器、因此应在输出上监测 OC 电流、而不是 PVCC 电源电流。 当您短接至 GND 或电源时、您应该监控通过输出端接地的电流或到输出端的功率。  

    EVM 测试结果与数据表相关。 我粘贴了测试设置图片和测试结果波形。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否向我发送一份更具可读性的短电流示波器截图以及波形说明?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1V/div 为10A/div、因此最大值844mV 为8.4A。