This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:TAS5805M -用于 PBTL 的低通滤波器

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/984006/tas5805m-tas5805m---low-pass-filter-for-pbtl

器件型号:TAS5805M

尊敬的先生:

我们将在 PBTL 模式下将 TAS5805M 用于低音炮应用。

我们将使用内部 linkwitz-rilley 数字滤波器将截止频率设置为大约100~120Hz。

但是、由于低音炮  距离 TAS5805M 1.5~2m、您建议使用什么来降低 EMI?

我们是否需要外部模拟 LPF 来降低 PWM 信号产生的 EMI?

2.如果是、建议此模拟 LPF 的组件值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

         从我的角度来看、即使导线为1.5~2m、我们也不需要在 LC 滤波器后面添加额外的 LFP。 由于音频放大 器的 EMI 最主要是由高频 PWM 开关引起的、因此输出 LC 滤波器可以消除这种开关。  如果您确实发现 EMI 超出预期、您可以尝试在导线中添加 RC 缓冲器电路。 RC 的值应取决于 EMI 测试结果的过点。 一般情况下、300pf+ 33欧姆 RC 可能适合您的参考(不是唯一的值)。