请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5805M 尊敬的先生:
我们将在 PBTL 模式下将 TAS5805M 用于低音炮应用。
我们将使用内部 linkwitz-rilley 数字滤波器将截止频率设置为大约100~120Hz。
但是、由于低音炮 距离 TAS5805M 1.5~2m、您建议使用什么来降低 EMI?
我们是否需要外部模拟 LPF 来降低 PWM 信号产生的 EMI?
2.如果是、建议此模拟 LPF 的组件值是多少?