This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:在升压旁路模式下、我们是否可以为 TAS2563 DSBGA 使用16.8V 的4S 电池 PVDD?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/982752/tas2563-can-we-use-16-8v-pvdd-of-4s-battery-for-tas2563-dsbga-in-boost-bypass-mode

器件型号:TAS2563

您好、Sirs、

在升压旁路模式下、我们能否为 TAS2563 DSBGA 使用16.8V 的4S 电池? 建议的电压规格最大为16V、而绝对电压最大为18.5V 4S VBAT 配置对性能有任何影响?







谢谢、此致、

陈耀恩
2021年3月3日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    我们无法肯定、当在建议的条件下使用时、性能会受到影响或不会受到影响。
    客户可以测试此用例并评估其是否适合其应用、但是数据表的指定性能仅限于建议的工作条件。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器