This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3212EVM-U:TLV320AIC3212EVM-U

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3212EVM-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/982223/tlv320aic3212evm-u-tlv320aic3212evm-u

器件型号:TLV320AIC3212EVM-U

大家好、当我将 TLV320AIC3212EVM-U 连接到 Windows PC 并启动 CodecControl 应用时、我可以使用示例脚本使用 EVM。 但是、当我将 TLV320AIC3212EVM-U 连接到 Ubuntu PC 时、它会被检测为名为"USB-miniEVM"的声卡。  因此、当 我运行 alsamixer 命令并将声卡选择为 USB-miniEVM 而不是默认声卡时、我会遇到以下错误:-

可以帮助我解决这个问题吗? 为什么我无法在 Ubuntu Linux 中控制 EVM 参数??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    我不熟悉 Linux 系统、但您似乎应该能够使用 HID 控件读取和写入寄存器。 您是否尝试过这种方法?

    此致。