您好、先生、
我在使用 TS3A227和 ALC256 (音频编解码器)进行设计时遇到了几个问题、TS3A227的原理图如下所示:

我的问题 如下:
1) 1) DVT 电路是否 能够实现对耳机功能和线控功能的控制? 线路连接是否存在任何问题、需要进行调整?
2) 2)当先插入后线输入或后线输出、然后插入前耳机时、可以识别前麦克风、但 MIC 功能不能正常工作。 我们 发现 TS3A227没有发送到 PORTB 的信号、并且其它端口功能被正确识别并正常工作。
3) 3)将4段式耳机插入前面板、前面板耳机的 MIC 风电功能异常。测得 AR1058/AR1060电阻端子的电压为0V、 而正常识别电压约为2.28V。
您能否帮助 检查电路设计是否存在任何问题并提供一些建议? 如果 需要整个电路设计、我可以离线将其发送给您。
谢谢、
此致