This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6211A1-Q1:关断模式下输出异常

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/994781/tpa6211a1-q1-abnormal-output-in-shutdown-mode

器件型号:TPA6211A1-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS2505

大家好、

我的客户在仪表组中使用 TPA6211、他们遇到了一个问题、Vo+在加电时将获得一个大约2V 的脉冲、关断引脚为低电平。 那么、您能不能告诉我为什么会发生这种情况、以及如何避免这种情况呢? 感谢你的帮助。

B.R

Jiawei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们的团队正在研究此主题、并将尽快做出响应。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiawei、

    您是否还可以在上电期间捕获关断引脚状态? 这只是为了仔细检查该信号并确保其为低电平。
    是否可以断开主机控制器的关断引脚? 有一个内部下拉电阻器可用于检查外部连接是否会导致瞬变。

    我注意到原理图上提到了关断信号 TAS2505、该信号是否由不同的器件共享?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    正如您说过的、有一个内部下拉电阻器。 如果客户断开与主机控制器的关断引脚、则关断引脚也会由于下拉电阻而保持低电平。 这有道理吗? 我将再次检查波形、但您能告诉我调试此情况的另一个方向吗? 谢谢!

    B.R.  

    Jiawei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jiawei、

    是的、将其与主机断开将允许内部下拉在上电期间关断器件。 只是想再次检查一下

    我认为这里可能影响的另一个因素是旁路电容器。 旁路电容器设置加电期间的电荷斜坡、如果电容器很小或未使用电容器、则斜坡将很快。 这与单端输入相结合可能导致输入端的阻抗不匹配、并导致电容器充电时间产生瞬变。
    为了测试这种情况、您可以使用更大的旁路电容器、1uF 或类似电容器。 这将在器件完全激活前为所有信号提供更多的稳定时间。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    首先感谢您的回复!

    客户已仔细检查关断引脚、并确保该引脚始终低于0.2V。

    1uF 旁路电容器似乎不起作用、脉冲仍然存在。 那么、还有其他调试方向吗? 感谢您的支持!

    B.R.

    Jiawei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    您还有其他调试方向吗? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiawei、

    我将使用 EVM 在我的一侧尝试类似的测试。 如果无法复制、则将重点关注导致这种情况的差异。
    现在再也没有其他想法可以找到根本原因。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jiawei、

    我无法使用 EVM 进行复制。
    您是否曾尝试将放大器与前几级和下一级隔离? 例如、 音频源和扬声器连接。
    器件输入端可能存在一些通过反馈电阻器耦合到输出端的伪影。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiawei、

    您是否对最后一封邮件中的问题有任何进一步的评论?
    如有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢您的支持。 我的客户在 EVM 中重新犯了错误。 让我们通过电子邮件进行通信 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiawei、

    我将跟进您的电子邮件主题。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器