主题中讨论的其他器件:TAS2505
大家好、
我的客户在仪表组中使用 TPA6211、他们遇到了一个问题、Vo+在加电时将获得一个大约2V 的脉冲、关断引脚为低电平。 那么、您能不能告诉我为什么会发生这种情况、以及如何避免这种情况呢? 感谢你的帮助。
B.R
Jiawei
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户在仪表组中使用 TPA6211、他们遇到了一个问题、Vo+在加电时将获得一个大约2V 的脉冲、关断引脚为低电平。 那么、您能不能告诉我为什么会发生这种情况、以及如何避免这种情况呢? 感谢你的帮助。
B.R
Jiawei
Jiawei、
是的、将其与主机断开将允许内部下拉在上电期间关断器件。 只是想再次检查一下
我认为这里可能影响的另一个因素是旁路电容器。 旁路电容器设置加电期间的电荷斜坡、如果电容器很小或未使用电容器、则斜坡将很快。 这与单端输入相结合可能导致输入端的阻抗不匹配、并导致电容器充电时间产生瞬变。
为了测试这种情况、您可以使用更大的旁路电容器、1uF 或类似电容器。 这将在器件完全激活前为所有信号提供更多的稳定时间。
此致、
-Ivan Salazar
应用工程师-低功耗音频和传动器