This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3101:DOUT

Guru**** 2504565 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/992550/tlv320aic3101-dout

器件型号:TLV320AIC3101

您好!

我的客户正在评估 TLV320AIC3101。

它们将寄存器8 D5位设置为"1"、DOUT 通过电阻器下拉。  

但是、在有效数据未发送期间 DOUT 输出低于高电平。

这是正确的行为吗?   

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    这看起来是正确的行为。 DOUT 电平将跟随最后一个发送位的电平。 例如、在 DOUT 上、如果发送的最后一位为"1"、DOUT 将在未传输数据时保持高电平。 如果发送的最后一位为"0"、DOUT 将在未发送数据时保持低电平。 请告诉我这是否不清楚。  


    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron - San、

    感谢你的答复。

    寄存器8 D5位上提到"未发送有效数据时"。

    这是否意味着上面的波形中不包含"未发送有效数据时"?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    有效数据是指器件发送配置的位数。 如果设置为16位数据、则在16位后没有数据、您可以在上图中看到这一点。 以这种方式配置器件用于 TDM 模式。 当一个器件完成发送数据时、它将设置为高阻抗状态、输出将锁定为高电平或低电平、以便总线上的其他器件可以发送数据。  

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron San、您好!

    感谢你的帮助。

    我很困惑。

    我认为蓝色矩形的内部是"未发送有效数据时"。

    然而、输出为高电平、然而 DOUT 被下拉。

    为什么 DOUT 在此期间为高电平?

    如果我理解不正确、请告诉我。

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    正确的方法是、图像中的蓝色矩形表示未发送有效数据。 在这种情况下、器件会进入高阻抗状态、并根据传输的最后一位将 DOUT 保持为高电平或低电平。 没有理由将 DOUT 拉至低电平。  

    此致、
    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron San、您好!

    感谢你的帮助。

    我还有其他问题。

    1。  

    在蓝色矩形中、DOUT 节点不是低电平、但 DOUT 节点由外部电阻下拉。

    这是否意味着有任何东西(TLV320AIC1301的 DOUT 引脚除外)被上拉至该节点?

    2.

    您是否认为在下面的黄色矩形期间未发送有效数据?

    如果是、为什么蓝色矩形和黄色矩形存在两个状态?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    1.我不确定保持线路为高电平的内部架构、但当发送的最后一位为高电平时、器件将保持 DOUT 为高电平。  

    2.是,黄色矩形也会显示未发送有效数据的时间。 正如我在前一个应答中所说的、存在两种状态、因为器件将 DOUT 保持在发送的最后一位的同一电平。 您可以看到、就在蓝色矩形之前、发送的最后一位为"1"、因此器件将保持 DOUT 高电平。 在黄色矩形之前、发送的最后一位为"0"、因此器件将线路保持在低电平。  

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron San、您好!

    感谢你的帮助。

    高阻抗状态的电阻是多少?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这种情况如何?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    对这一问题的拖延表示歉意。 该帖子之前标记为"已解决"、因此该主题已关闭。  

    我认为数字接口引脚上有一个三态缓冲器、用于将这些引脚置于高阻态。 我需要确认。  

    此致、

    Aaron Estrada