大家好、
客户提供1kHz 正弦单输入 TAS2505、发现输出具有一些直流电压、重新测量时间大约为0.3ms。
请参阅下面的、通道1是 SPK+;通道2是 SPK-;通道 F 是(SPK+)-(SPK-)、您可以看到输出具有直流电压。
1.您能否帮助评论为什么有直流电压? 它会是扬声器消音吗? 输入正弦继续。

我们还测试无输入信号、即 TAS2505的输出。 发现 SPK+和 SPK-的相位时间不同步、因此、它将具有较小的不同电压、请参阅下面的。
问题是这种小电压是否会使扬声器消磁? 如何将其删除?
随附 TAS2505 scheamatic。