This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:有关输入1KHz 正弦时 TA2505输出的问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/993472/tas2505-questions-about-output-of-ta2505-when-input-1khz-sine

器件型号:TAS2505

大家好、

客户提供1kHz 正弦单输入 TAS2505、发现输出具有一些直流电压、重新测量时间大约为0.3ms。  

请参阅下面的、通道1是 SPK+;通道2是 SPK-;通道 F 是(SPK+)-(SPK-)、您可以看到输出具有直流电压。

1.您能否帮助评论为什么有直流电压? 它会是扬声器消音吗? 输入正弦继续。

我们还测试无输入信号、即 TAS2505的输出。 发现 SPK+和 SPK-的相位时间不同步、因此、它将具有较小的不同电压、请参阅下面的。  

问题是这种小电压是否会使扬声器消磁? 如何将其删除?  

随附 TAS2505 scheamatic。

e2e.ti.com/.../7450.dic307a_5F00_tas2505_2D00_q1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    直流电压看起来几乎像输出信号上的削波。 您的输入是模拟输入还是通过 I2S 通信? 您是否还可以在示波器上捕获输入、以便我们将其与输出进行比较?

    2、这个偏移信号很短、不应该是问题、但我将与我的团队再次核实、然后返回给您。  

    此致、  
    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    谢谢你。 在客户应用中、他们使用 I2S 输入、您可以看到之前附加的 schmatic。

    以下文件是 I2S 1kHz 正弦输入源。 您可以在 EVM 上进行测试。

    此直流电压是否会影响扬声器? 或任何风险? 它是否需要直流块电容器? 感谢 you.e2e.ti.com/.../02-02-1kHz-Sine-Wave-0dB-L_2600_R.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我还想重复检查一些事情、但想评论一下。 直流电压 不会损坏扬声器、但并不理想。 我正在与一位同事核实直流阻断电容器是否最合适、或者我们是否应该寻求另一种解决方案、并将很快返回给您。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Justin。

    为什么有直流电压? 以及直流电压为何不会损坏扬声器? 我的理解是、如果直流电压流向扬声器、则会对扬声器进行降噪?

    在其他客户中、有时他们会添加直流阻断电容器、请帮助评论为何需要添加直流阻断电容器、以便我可以与客户交谈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Betty、  

    我认为直流电压只是由信号的振幅造成的。 我在下面附加了几个不同振幅的屏幕截图作为示例。  

    我不确定这里是否需要进行任何更改、但下面是一些有关扬声器直流电压的一般信息。 直流电压 可能会导致扬声器发热、但它已经通过交流信号加热、并且由于此直流电压仅存在很短的时间、因此这不是问题。 此外、直流电有时会增加扬声器的噪声、因此通常可以避免。  

    最大音量:  

    较低音量:

    如您所见、较低的电压看起来更像是正弦波。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    很抱歉,我无法理解。

    对于问题1、您测量直流电压是因为最大体积? 下面的波形与您的随附波形不同。 在下面的捕获中、我标记了一个稳定的直流电压。 我们担心此直流电会使扬声器消磁。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    更多信息。 客户使用不同的音量对其进行测试。 如果音量高于12dB (例如18dB)、它将具有直流电压。 如果色谱为12dB、则输出为正常正弦波。  

    您能否帮助解释为什么在大批量生产时会出现此问题? 这是否对应用有一定的限制?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    直流电似乎类似于削波。 当您以18dB 的频率播放声音时、扬声器的声音质量是否差? 我使用几个不同的扬声器进行了测试、仅在较低的额定功率下出现了此问题。 如果我记得之前的对话中的内容正确、那么5W 扬声器是正确的吗? 如果是、我不会因为这种原因而想到音质会出现任何问题。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    如何理解"削波"。 它也不会影响音质、我们想知道 该直流电压的根本核心问题

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:  

    为了更好地理解直流、您能否在示波器上读取输出信号之前通过 LC 滤波器传递输出信号? 根据8欧姆负载、一组合适的值为20uH 和0.68uF。  

    谢谢、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、  

    一个问题是、客户希望在 TA2505-Q1的输出端添加一个直流块电容器、如何选择直流块电容器值?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Betty、  

    我们不建议使用隔直电容器。 请记住、直流阻断电容器充当高通滤波器、而对于扬声器的电阻负载、需要考虑转角频率。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Betty、  

    由于在几天内没有任何有关此主题的活动、我现在将关闭它。 如果您有任何疑问、请随时在此处回复或开始新话题。  

    此致、  

    Justin Beigel