This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6138A2:TPA6138A2在老化96小时后损坏

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6138A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/995913/tpa6138a2-tpa6138a2-damaged-after-96-hours-of-aging

器件型号:TPA6138A2

您好 TI,团队

我有一个使用 TPA6138A2 的耳机项目,将耳机连接到噪声发生器、并使用粉色噪声长达96小时、芯片损坏。  

设置以下条件
频率范围:20Hz~20kHz
蜂鸣和拉特尔:0.8V±10%
时间:96小时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们的团队正在研究此主题、并将尽快做出响应。  

    此致、  

    Justin Beigel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否确认没有向 VSS 引脚施加电压? 即使只需要去耦电容、我也会看到一些外部电路。

    您能否详细说明老化测试后的故障症状是什么?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您对此主题还有什么意见吗? 自 las 通信以来已经有一段时间了。
    如有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器