https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/991379/tas2560-tas2560--noise
器件型号:TAS2560您好 TI,团队
调试 TAS2560时、我发现 TAS2560有噪声。 验证 TAS2560 EVM 也是如此。 下面是原理图和视频
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/991379/tas2560-tas2560--noise
器件型号:TAS2560您好 TI,团队
调试 TAS2560时、我发现 TAS2560有噪声。 验证 TAS2560 EVM 也是如此。 下面是原理图和视频
您好 Justin,
我正在使用8R LOAD,附件是问题说明
你好,Ivan
第一种情况:使用我们板上的 I2C 和 I2S 信号来驱动 TAS2560 (即 STM32H7输出的 I2C 和 I2S 信号)、这种情况下会产生噪声;
第二种情况:使用 EVM 板上的 I2C 和 I2S 信号来驱动电路板上的 TSA2560 (此时将电路板上的 TSA2560与 STM32H7的 I2C 和 I2S 断开连接)、在这种情况下没有噪声。
您能告诉我如何正确配置 I2C 和 I2S 吗?然后让我们再次对其进行测试、看看会发生什么情况。
谢谢、我们期待您的回复。
你好,Ivan
我是 Roger Liu 的同事、我是软件工程师。
下面是具体的实验详细信息。
我使用了 PPC3和 EVM 板。 声音好。
2.我使用 PPC3和 EVM 板的 I2S 数据流来驱动我们的产品板(TAS2560的配置代码位于附件中、产品的 I2S 引脚均处于模拟输入模式)、4个引脚 位于 J28上、分别为 LRCLKIN-LB2、BCLKIN-LB2、MCLKIN-LB2和 SDLB2引脚。 声音也很好。 因此、我认为不良声音与 TAS2560配置无关、可能是由 I2S 流引起的。
我使用产品的 I2C 和 I2S 代码来驱动 TAS2560、现在声音有一些噪声。
请参阅 attachment.e2e.ti.com/.../audio-configuration.doc 中的 I2S 配置、tas2560配置和波形
e2e.ti.com/.../3034.audio-configuration.docHiIvan
现在、我在电路板上的 EVM 板上使用了相同的 I2S 流 来驱动电路板上的 TAS2560。 它也有一些噪声。 有什么建议吗?
您好!
让我询问我是否理解正确:
我假设您使用 PPC3来生成配置文件、对吧?
是否根据您的定制电路板系统设置了所需的值? 我注意到 WCLK、BCLK 和 MCLK 不是精确的倍数、如果 WCLK = 44.kHz、我预计 MCLK = 11.2896MHz、但实际上是12MHz
此致、
-Ivan Salazar
应用工程师-低功耗音频和传动器
你好,Ivan
正确
我刚刚使用了 EVM 板的 I2S 和定制板中的 i2c。 配置代码位于附件中。 我们还尝试过 PPC3配置、这种现象是相同的。 它们都有噪声。
正确
这个很难尝试,我们现在还没有尝试过。
另一个问题:
我们使用 PPC3来播放音乐文件、该文件的采样率为44khz、但 PPC3还使用48kHz 采样率来播放音乐文件。 但声音没有噪声。 那么、您知道如何在 PPC3或 PC?中配置采样率
是否根据您的定制电路板系统设置了所需的值? 我注意到 WCLK、BCLK 和 MCLK 不是精确的倍数、如果 WCLK = 44.kHz、我预计 MCLK = 11.2896MHz、但实际上是12MHz
这是我的错。 之所以这么做、是因为我使用了廉价的逻辑分析工具、采样率不够。 当我使用好的工具时、我看到 MCLK 为11.36Mhz、它经常更改为11.11Mhz。 我还看到来自第三个电路板(不是 EVM 板或我们的产品板)的 I2S 流、MCLK 也与上面的相同(11.36Mhz、它经常更改为11.11Mhz)。 但是、当我将此流用于我们的产品板以驱动 tas2560时、它也没有噪声。 所以我感到困惑。
有什么建议吗?
此致
你(们)好
您是否在上次答复中附加了任何文件? 我看不到、如果无法在论坛中上传、您也可以发送直接消息来共享任何内容。
使用44.1kHz 至48kHz 范围内的配置或音频文件可能是兼容的、它们实际上使用的寄存器设置与时钟倍频相同。
我们可以尝试以下方法来了解 EVM 和定制板之间的区别:
此致、
-Ivan Salazar
应用工程师-低功耗音频和传动器