This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2560:TAS2560 -噪声

Guru**** 1649650 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2560
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/991379/tas2560-tas2560--noise

器件型号:TAS2560

您好 TI,团队

调试 TAS2560时、我发现 TAS2560有噪声。 验证 TAS2560 EVM 也是如此。 下面是原理图和视频

e2e.ti.com/.../22.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们的团队正在研究此主题、并将尽快做出响应。  

    此致、  
    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Justin

    在 TAS2560噪音方面是否有任何进展?希望尽快回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您的原理图看起来 不错、因此我不认为存在任何问题。 为您提出几个问题:  

    • 您的电感器 L3和 L4的值是多少?  
    • 您的寄存器设置是什么?  
    • 您能否用示波器捕获输出波形?  

    谢谢、  
    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin,

    我正在使用8R LOAD,附件是问题说明

    e2e.ti.com/.../TAS2560-Problem.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您提供更多信息。 我将与一位同事讨论这一点、我们还想知道用于此目的的 BCLK 和 FSYNC 的频率。  

    谢谢、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Justin

    关于 MCLK、BCLK 和 WCLK、我们在随附的文档(TAS2560 Problem .docx)中进行了说明。 此外、您说的 Fsync 是指 MCLK 吗?

    谢谢你

    刘晓庆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    mclkbclkwclk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger、

    根据您之前共享的文档、您似乎只对寄存器设置使用少量命令、而不是使用从 PPC3导出的配置文件。  我正在验证使用时钟设置所需的最小命令集是什么。

    在视频/音频中、我认为这是数字音频接口通信的问题。

    我将在星期一测试命令集、并在当天发送更新。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢、期待您尽快回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ivan

    正确的 MCLK 和 BCLK 应该是什么样的? 您能告诉我们如何正确配置 MCLK、BCLK、WCLK 和所有寄存器吗?我们当前的 MCLK、BCLK、WCLK 和寄存器配置可能不正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ivan

    在这个问题上是否有任何进展?

    让我再补充一点最新的实验现象:I2S 和 I2C 信号从 EVM 引导到我们的板、以驱动 TAS2560 (断开我们板上 TAS2560与 STM32H7上 I2S 和 I2C 之间的连接)。 在这种情况下、我们板上的扬声器没有噪声、因此我认为这是由 TAS2560与 STM32H7配置不当造成的吗? 你有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger、

    感谢您提供更多详细信息。 两种测试用例是否使用相同的 I2C 命令?

    请比较来自 EVM 和 STM 主机的 I2S 信号。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ivan

    第一种情况:使用我们板上的 I2C 和 I2S 信号来驱动 TAS2560 (即 STM32H7输出的 I2C 和 I2S 信号)、这种情况下会产生噪声;

    第二种情况:使用 EVM 板上的 I2C 和 I2S 信号来驱动电路板上的 TSA2560 (此时将电路板上的 TSA2560与 STM32H7的 I2C 和 I2S 断开连接)、在这种情况下没有噪声。

    您能告诉我如何正确配置 I2C 和 I2S 吗?然后让我们再次对其进行测试、看看会发生什么情况。

    谢谢、我们期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ivan

    您知道在 PPC3或 PC 中配置 I2S 参数的位置吗? 我找不到。 在 PPC3中、我只能找到 tas2560寄存器配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ivan

    我是 Roger Liu 的同事、我是软件工程师。

    下面是具体的实验详细信息。

    我使用了 PPC3和 EVM 板。 声音好。

    2.我使用 PPC3和 EVM 板的 I2S 数据流来驱动我们的产品板(TAS2560的配置代码位于附件中、产品的 I2S 引脚均处于模拟输入模式)、4个引脚 位于 J28上、分别为 LRCLKIN-LB2、BCLKIN-LB2、MCLKIN-LB2和 SDLB2引脚。 声音也很好。 因此、我认为不良声音与 TAS2560配置无关、可能是由 I2S 流引起的。

    我使用产品的 I2C 和 I2S 代码来驱动 TAS2560、现在声音有一些噪声。

    请参阅 attachment.e2e.ti.com/.../audio-configuration.doc 中的 I2S 配置、tas2560配置和波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ivan

    在这个问题上是否有任何进展?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3034.audio-configuration.docHiIvan

    现在、我在电路板上的 EVM 板上使用了相同的 I2S 流 来驱动电路板上的 TAS2560。 它也有一些噪声。 有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我询问我是否理解正确:

    • 您在单独使用 EVM 时可以获得良好的音频效果
    • 从 EVM 到定制板使用 I2C 和 I2S 时、您可以获得良好的音频效果、并直接使用 PPC3进行配置
    • 从 EVM 到定制板使用 I2S 以及从定制板本身使用 I2C 时、会产生嘈杂的音频
    • 从 EVM 到定制板使用 I2C 时、会产生嘈杂的音频、而从定制板本身使用 I2S 时、会产生嘈杂的音频

    我假设您使用 PPC3来生成配置文件、对吧?
    是否根据您的定制电路板系统设置了所需的值? 我注意到 WCLK、BCLK 和 MCLK 不是精确的倍数、如果 WCLK = 44.kHz、我预计 MCLK = 11.2896MHz、但实际上是12MHz

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ivan

    • 您在单独使用 EVM 时可以获得良好的音频效果

                正确

    • 从 EVM 到定制板使用 I2C 和 I2S 时、您可以获得良好的音频效果、并直接使用 PPC3进行配置

               我刚刚使用了 EVM 板的 I2S 和定制板中的 i2c。 配置代码位于附件中。 我们还尝试过 PPC3配置、这种现象是相同的。 它们都有噪声。

    • 从 EVM 到定制板使用 I2S 以及从定制板本身使用 I2C 时、会产生嘈杂的音频

            正确

    • 从 EVM 到定制板使用 I2C 时、会产生嘈杂的音频、而从定制板本身使用 I2S 时、会产生嘈杂的音频

            这个很难尝试,我们现在还没有尝试过。

    另一个问题:

    我们使用 PPC3来播放音乐文件、该文件的采样率为44khz、但 PPC3还使用48kHz 采样率来播放音乐文件。 但声音没有噪声。 那么、您知道如何在 PPC3或 PC?中配置采样率

    是否根据您的定制电路板系统设置了所需的值? 我注意到 WCLK、BCLK 和 MCLK 不是精确的倍数、如果 WCLK = 44.kHz、我预计 MCLK = 11.2896MHz、但实际上是12MHz

    这是我的错。 之所以这么做、是因为我使用了廉价的逻辑分析工具、采样率不够。 当我使用好的工具时、我看到 MCLK 为11.36Mhz、它经常更改为11.11Mhz。 我还看到来自第三个电路板(不是 EVM 板或我们的产品板)的 I2S 流、MCLK 也与上面的相同(11.36Mhz、它经常更改为11.11Mhz)。 但是、当我将此流用于我们的产品板以驱动 tas2560时、它也没有噪声。 所以我感到困惑。

    有什么建议吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是否在上次答复中附加了任何文件? 我看不到、如果无法在论坛中上传、您也可以发送直接消息来共享任何内容。

    使用44.1kHz 至48kHz 范围内的配置或音频文件可能是兼容的、它们实际上使用的寄存器设置与时钟倍频相同。

    我们可以尝试以下方法来了解 EVM 和定制板之间的区别:

    • 获取 EVM 和定制板的 I2S 捕获、进行比较
    • 器件初始化后、您可以播放音频以确保其已初始化、从第0页和第1页(寄存器转储)读取所有寄存器以比较 EVM 和定制板上的配置。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器