This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC6120:音频 ADC:缺少功耗与放大器;数字滤波器问题

Guru**** 2903490 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC6120, ADS127L01, TLV320ADC6140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/997562/tlv320adc6120-audio-adc-missing-power-consumption-digital-filter-issues

器件型号:TLV320ADC6120
主题中讨论的其他器件: ADS127L01TLV320ADC6140

尊敬的 TI:

刚刚看到其中一款新型音频 ADC TLV320ADC6120、我想知道为什么这些 ADC 已经售出/可用、但数据表中的功耗规格仍然为"待定"?

我是说、当物理芯片可用时、为什么不只测量电源电流并将其放入数据表中?

另一个常见的"音频"转换器问题(抱歉...):

为什么所有音频转换器制造商都将这些"糟糕的"数字抽取滤波器构建到其音频 ADC 中?

阻带衰减相对较低、更糟糕的是、大多数过渡带超过0.5 x fs。

如今、高频噪声越来越多、为什么要构建阻带衰减仅为70dB 或80dB 的120dB+ SNR ADC?

我知道 TI 可以做得更好、如 ADS127L01 (我最喜欢的 ADC、也是很好的直流规格、遗憾的是只有单通道、但在我的设计中尽可能使用)所示、ADS127L01具有非常好的滤波器、在一半的采样率下达到满阻带衰减(116dB)。 相对较低的功耗。

因此、请在您的(否则非常好)音频转换器中构建更好的滤波器!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian、

    感谢您的反馈和对我们器件的关注! 我很高兴听到 ADS127L01为您提供优质服务!

    对于 TLV320ADC6120、器件可提供样片、但这不是一个完全发布的器件、因此仍有一些特性有待完成、以更新一些 TBD 规格。 我们计划在下个月末之前完全发布器件、并且应尽快提供数据表的更新版本。 除此之外、在发布时、我们将提供一份应用手册、详细介绍各种工作模式和采样率下的功耗、类似于 TLV320ADC6140。

    在抽取滤波器方面、与封装尺寸、成本和功耗等因素相比、这确实需要在设计上进行权衡。 通常、对于音频应用、我们发现70-80dB 阻带抑制就足够了、原因有几个:

    1) 1)这些系统通常以多种其他方式限制带宽。 这些器 件仅用于与可能扩展到超声波范围的麦克风配对、这些麦克风可能拾取/生成的带外噪声级别非常低、因此70-80dB 足以将此噪声降至可测量水平以下。 任何回放路径也将具有类似级别的阻带抑制。

    2) 2)我们器件的前端 PGA 具有~80kHZ 的带宽、因此任何高于此值的频率都将在到达抽取滤波器之前由 PGA 进行固有滤波。  

    3) 3)这些器件是高度集成的器件、因此通常没有太多方法可以将这种更高频率的噪声耦合到信号路径中。 它基本上归结为电源上的噪声(对于这些器件具有~100dB 的典型 PSRR)和输入上的噪声。 如果可能会有大量高频噪声耦合到输入端、则始终可以使用抗混叠滤波器。

    4) 4)您可能会遇到一些接地干扰问题、但通常可以通过适当的接地平面管理和遵循布局指南来避免这种问题。

    所有这些实际上都是说、我们发现、对于大多数消费类音频应用、这些器件专为70-80dB 阻带抑制足以不传递 大量可能降低性能的高频噪声而设计、 只要该噪声不与其他噪声混合、它无论如何都远远超出可闻带宽。 我们确实认识到、有些人喜欢在传统音频应用之外使用这些器件、我们尝试使它们尽可能灵活以支持这些器件、但它们的设计始终首先考虑到音频市场。

    不过,我们一直很欣赏这些反馈意见,我说所有这些都不是对抗性的,而只是解释 我们作出这些决定的一些理由。 如果您的应用受到了这种限制、我很想了解这一点、因为我们一直在寻找改进下一代器件的方法!

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zak:

    感谢您的详细回答!

    关于新 ADC、我将查看应用手册并等待最终的数据表。

    滤波器:

    我了解您对纯音频应用的看法、以及有关"过滤 PGA"的有趣信息。

    我们将 ADC 用于工业声学和振动测量、因此我们更喜欢尽可能使用更高阻带滤波器、尽管这极大地限制了我们的选择...

    这就是我们在找到 ADS127L01时非常高兴的原因!

    但我不会得到什么、为什么不将 ADS127L01的滤波器构建到音频 ADC 中? 该 ADC 的功耗仍然很低、同时具有非常好的 SNR、THD 甚至直流规格!
    如果它只是双通道器件... ;-)

    此致、
    Chris