This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5121:PCM5121 -无声音

Guru**** 2652575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/997062/pcm5121-pcm5121--no-sound

器件型号:PCM5121

您好 TI,团队

现象是没有模拟音频输出、而测试 IC 引脚5没有负3.3V 电压。 您能帮助检查原因吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高开关、

    这通常由以下3种情况中的1种引起:

    电源无效(请确认 CPVDD、VDD、DVDD、LDOO 上的电压)。

    2.将 XSMT 置为低电平。

    3、I2S 输入无效。  请确认 SCK、BCK、LRCK 格式。  DIN 是否也存在?

    谢谢、

    Paul