This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 模拟开关

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TS12A12511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/996103/analog-switch

主题中讨论的其他器件:TS12A12511

您好!

我想找到一种模拟开关解决方案来切换 MIC 和 PA OUT 信号。 请参阅方框图、如图1所示。

我已通过示波器测量了4 Ω/2W PA 输出信号、如图2所示。

 

您能建议我可以使用哪种模拟开关吗?

图1.

放大器_OUTPR_CN 信号电压如下所示

峰间电压为4V。

最大 电压为8.16V。

电压最小值为4.16V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用小信号继电器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    我可以推荐两个能够满足您应用需求的开关(2:1、1通道):

    TMUX6219 的导通电阻非常低、大约为2欧姆、泄漏也很低。

    TMUX6119 、其 RON 约为120欧姆、但泄漏极低(低于 PA)。

    两个开关都具有足够的带宽、并且可支持大于10V 单电源的电压范围。

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    由于成本是考虑因素、我们可以使用 TS12A12511吗?

    谢谢!

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 这也是理想之选、因为 THD 非常低、如果 Vcc 至少为9V (单电源)、您可以传递信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    由于成本是考虑因素、我们可以使用 TS12A12511吗?

    谢谢!

    Josh

    ===================================================================================================

    您好、Bryan、

    你有命令吗?

    谢谢!

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    是的、 TS12A12511在这里也能完美工作! 如果成本是高考虑因素、则可以使用该方法。

    谢谢!
    Bryan