This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:与 SAI 连接

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/995521/tas2505-connect-with-sai

器件型号:TAS2505

大家好、

我的客户使用 TAS2505并通过 SAI 连接 i.mx6ull。

SAI:SAI1_MCLK、 SAI1_RX_BCLK、 SAI1_RX_DATA、 SAI1_RX_SYNC、  SAI1_TX_BCLK、  SAI1_TX_DATA、 SAI1_TX_SYNC

TAS2505:MCLK、 WCLK、 BCLK、 DIN、 GPIO/DOUT

如何 响应和连接?

谢谢、

Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、  

    应按如下方式连接这些组件:  

    • TAS2505 MCLK <>SAI1_MCLK
    • TAS2505 WCLK <>SAI1_TX_SYNC
    • TAS2505 BCLK <>SAI1_TX_BCLK
    • TAS2505 DIN <>SAI1_TX_DATA
    • TAS2505 GPIO/DOUT <> SAI1_RX_DATA (如果在 TAS2505上使用 DOUT)

    此致、  

    Justin Beigel