请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/995521/tas2505-connect-with-sai
器件型号:TAS2505大家好、
我的客户使用 TAS2505并通过 SAI 连接 i.mx6ull。
SAI:SAI1_MCLK、 SAI1_RX_BCLK、 SAI1_RX_DATA、 SAI1_RX_SYNC、 SAI1_TX_BCLK、 SAI1_TX_DATA、 SAI1_TX_SYNC
TAS2505:MCLK、 WCLK、 BCLK、 DIN、 GPIO/DOUT
如何 响应和连接?
谢谢、
Colin