Other Parts Discussed in Thread: TPA6133A2
您好、支持团队
客户正在使用 TPA6133A2开发耳机。
在开发过程中、出现了以下问题。
1.音频输出中有很多白噪声。
2、即使 SD 引脚变为低电平、也能保持放大器输出。
我附上下面的原理图。
除了电路检查、请查看上述问题的原因。


谢谢。
此致、
mj
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 MJ:
请查看下面的一些问题以更好地理解:
此致、
-Ivan Salazar
应用工程师-低功耗音频和传动器
大家好、Ivan
SD 引脚的问题已解决。
噪音问题尚未解决、是与 SD 引脚问题分开的问题。
我已经向您提出了一个问题、但噪声级别会因输入源而异。
QCC3044有两种类型的信号输出:D 类和 AB 类。
当将 AB 类输出信号用作 TPA6133A2输入信号时、噪声电平较低。
但是、D 类输出数字具有高噪声级别。
输入信号的类型与噪声之间是否存在关系?
请求的波形将被请求并发送给客户。
谢谢。
此致、
mj