This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6133A2:有关输出噪声和 SD 的查询

Guru**** 2644125 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA6133A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/993481/tpa6133a2-inquiries-about-output-noise-and-sd

器件型号:TPA6133A2

您好、支持团队

客户正在使用 TPA6133A2开发耳机。

在开发过程中、出现了以下问题。

1.音频输出中有很多白噪声。

2、即使 SD 引脚变为低电平、也能保持放大器输出。

我附上下面的原理图。

除了电路检查、请查看上述问题的原因。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    请查看下面的一些问题以更好地理解:

    • 根据您在第2点中的说明、您是否意味着即使器件设置为关断模式、也会出现噪声?
      • 如果在关断模式下存在噪声、噪声的振幅是否发生变化?
    • 您能否尝试移除输入端的串联电容器以将放大器与音频信号源隔离?
    • 您能否使用示波器检查电源? 需要检查电源是否存在任何噪声耦合。
    • 如果可能、共享观察到的噪声的示波器快照或波形。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ivan

    SD 引脚的问题已解决。

    噪音问题尚未解决、是与 SD 引脚问题分开的问题。

    我已经向您提出了一个问题、但噪声级别会因输入源而异。

    QCC3044有两种类型的信号输出:D 类和 AB 类。

    当将 AB 类输出信号用作 TPA6133A2输入信号时、噪声电平较低。

    但是、D 类输出数字具有高噪声级别。

    输入信号的类型与噪声之间是否存在关系?

    请求的波形将被请求并发送给客户。

    谢谢。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    如果使用 D 类信号、则应使用低通滤波器对其进行滤波。 D 类信号在连接到扬声器时起作用、因为它是一种自然的低通滤波器、但放大器的输入工作方式不同。
    客户可以在源编解码器和放大器输入之间尝试 RC 或 LC 滤波器。 为此、它们可以替换0欧姆电阻器。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    mj、请告诉我们是否需要进一步的支持、如果不需要、我们将在接下来的几天内关闭此主题。
    您始终可以返回并回复或开始新的主题帖。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器