This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:帮助提供 IIS 配置

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/991484/tas2563-help-provide-iis-configuration

器件型号:TAS2563
降级: 
客户使用 National CHIP MCU GX8008。 他们希望 TI 能帮助提供 TAS2563-QFN 版本的 IIS 配置。
MCLK 仅支持12.188MBCLK 支持64fs
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们的团队正在研究此主题、并将尽快做出响应。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我建议使用 PPC3将采样率设置为48kHz、并将 FS 自动检测设置为启用。 请参见下图:  

    此致、  

    Justin Beigel