This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA604:具有低压摆率和较长稳定时间的批次产品

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/991547/opa604-batch-with-low-slew-rate-and-long-settling-time

器件型号:OPA604

我们拥有一批(92AE7) OPA604AU 器件、当用作+/-15V 电源轨上的电压跟随器时、这些器件在压摆率和稳定时间方面无法满足其规格。 零部件来自特许经销商。

下面的示例显示了对可疑批次(92AE7、红色曲线)和另一批次(68CKK、绿色曲线)的+/-6V 方波输入的响应。 垂直刻度为2V/div、时基1us/div。 两个器件的有效压摆率为可疑批次的13V/us、另一批次的有效压摆率为22V/us。 数据表值为20V/us。

这是否是此批次的已知问题、如果是、它是如何产生的、它是如何通过生产批次测试得到的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    很遗憾听到您收到的特定 OPA604AU 产品出现转换问题。 这种情况似乎很奇怪、因为 OPA604AU 在最终测试中已经接受了压摆率测试。

     kΩ 一批似乎压摆率很低、但在我们可以肯定地说之前、应该观察到 OPA604AU 将压摆率条件设置为20 VPP、RL = 1 μ F。 您的测试是使用6 Vpp 输出完成的、我不知道您的负载是多少。 如果您可以在数据表条件下重新测试 OPA604 AU 压摆率、然后使用这些结果进行报告、那会很有帮助。

    谢谢、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H Thomas、

    感谢您的回复。

    我从实验室中取了一个尚未更换 OPA604的电路板。 我使用+/-10V 输入和1KOhm 负载进行了快速测试。 在此视图中、我显示了方波的两个边缘:

    上升沿约为10V/us、是数据表图的一半。

    BTW、文本和上一篇文章中的示波器视图显示了+/-6V (12Vpp)方波。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    好的、那么 对于 这些器件、OPA604AU 压摆率似乎远低于15V/us 的最小值。 TI 不会故意将这些 有问题的器件运出规格产品、因此会以某种方式将这些有问题的器件送达您。

    由于这不是应用问题、更重要的是产品质量问题、我 正在努力在 TI 系统中找到 最佳的方法来帮助您。 我刚刚向一位与精密放大器产品的制造和测试更密切相关的工程经理发送了一封电子邮件。 请给 他一点时间作出答复,以便  我们能够正确地研究和解决这个问题

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    为此、我们正在讨论一些有问题的器件  您 是否希望  将来自批次92AE7的 OPA604AU 产品替换为来自另一批次的产品?

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    请向我发送一份 e2e 朋友请求、以便我们可以将其从通用 e2e 论坛中取出、在该论坛中可以解决应用问题。 收到朋友的请求后、我将接受并向您发送我的电子邮件地址 、以便我们能够以更 具公司性的方式处理该问题。

    谢谢、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    您对 OPA604AU 问题的回答似乎没有传递给 e2e。 请再次尝试输入答案 。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    很抱歉、论坛上的帖子已中止-我正在使用的 PC (Win7/Firefox)上的新 TI E2E 站点运行不正常。

    很抱歉、我无法在 TI E2E 网站上找到申请 e2e 朋友的方法。 常见问题解答示例讨论"用户"按钮、但这似乎不会出现在当前网站上、至少不会出现在我的浏览器上。

    我们已从供应商处订购了 OPA604AU 的另外450个器件以更换92AE7批次、并要求他们在派单前检查批次代码。 来自可疑批次的240个器件已经应用到我们交付给全球客户的产品中、因为这是一个故障、在很大程度上规避了我们的生产测试。 让这些产品重新检查并更换放大器将是一项非常昂贵的操作。 我们知道、并非所有这些产品都具有可疑的 OPA604批次、但没有真正的方法可以提前知道哪些产品具有 OPA604批次。

    毫无疑问、我们拥有的92AE7批器件可能是假冒器件、而不是在 TI 生产过程中以某种方式标记为 OPA604AU 的不同放大器。 无论采用哪种方法、当需要输出大于-6V 的信号时、我从92AE7批中测试的所有器件都无法正常工作、因为不同器件之间的实际波形失真会有所变化。 故障器件在+/-5V 范围内工作良好、足以通过我们的标准测试、但我们不会在+/-10V 条件下进行如此全面的测试。 我对几个可疑部件上的输入偏置电流进行了粗略测量。 结果约为60pA、因此至少可疑放大器可能具有 FET 输入。
    另一个图示是、可疑部件对多路复用器电荷反冲的反应比正常部件更剧烈、即使它来自0.4pC 电荷注入器件(ADG1208)。 下面的示波器截图是多路复用器的输出引脚循环几个通道、这些通道都以-6V 恒定电压馈送、每个通道都以 OPA604作为缓冲器。 为了减少串扰、多路复用器返回到样本之间的接地源。 左侧低向偏移是对已替换为良好部件的 OPA604进行采样、第二个是对未更换的可疑部件进行采样。 在我测试的产品设计中、从每个 OPA604输出到多路复用器的相应输入引脚、都有一个100欧姆电阻作为阻尼器。 多路复用器输出馈送高阻抗缓冲器。
    当我有一段时间后、我将进一步测试从+/-24V 为可疑部件供电的情况、以查看盖子是否保持开启状态。
    希望这些信息对您有用。
    此致、
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    e2e 系统 在过去几个月中完全更新、似乎并非一切都像过去一样正常工作、包括如何添加朋友。 该功能目前似乎无法根据需要工作。

    我们的质量工程部门一直在调查 您提供的日期/批次代码92AE7。 我可以为您提供 有关此问题批次的重要发现。

    您是否有可用于直接联系您的电子邮件地址? 我知道、用户有时不想在 e2e 上提供电子邮件地址、因为它随后会公开。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我可能会听到蜂鸣声、根据 下面红色曲线部分的完全不同的趋稳行为、我怀疑这不是 OPA604。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我从"TI E2E 支持论坛"收到了您的帖子副本、但对该地址的回复会丢失。 您可以通过" peter@ced.co.uk "与我联系。 我会冒这种风险、将其公开。

    为了在此论坛中获得完整回复、我必须使用 MS Word 构建完整回复、然后将所有回复复制并作为一个条目粘贴到论坛中。 这并不是完美的、正如您从我之前的帖子中的可变行距(在 Word 中是恒定的间距)中看到的、但至少当我尝试包括图片时、它不会中止该帖子。

    下面是从92AE7批次中提取的 OPA604AU 的图片:

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    谢谢你。 我将通过 您的电子邮件直接与您联系。

    Thomas

    精密放大器应用工程