This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3060:用于吉他踏板高级设计项目的编解码器或 ADC/DAC

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3060, PCM4220, TLV320ADC6140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/990833/pcm3060-codec-or-adc-dac-for-guitar-pedal-senior-design-project

部件号:PCM3060
主题中讨论的其他器件: PCM4220TLV320ADC6140

您好!

我目前正在进行高级设计项目。 我们正在构建吉他踏板、我们想知道哪种踏板最适合我们的设计。

我们目前认为 PCM3060是与我们的 MCU (STM32F446RC)配对的理想选择。 我们考虑了将外部时钟用作 MCU 和编解码器的参考。 我们考虑使用 PCM3060的 I2S 接口。

经过进一步调查、我们现在考虑使用 MCU 提供的 SAI (串行音频接口)接口。 SAI 接口能够支持不同的标准:I2S、PCM、TDM、SPDIF 和 AC97。

我想知道以下几点:

1) 1) SAI 接口是否是我们项目的正确选择? 显然、这取决于我们将使用的编解码器或 ADC/DAC。 但我想知道、如果这会提高整体性能、我们是否应该利用 SAI 接口。

2) 2)我们考虑了将外部时钟用作 MCU 和编解码器的基准。 我想知道这是否必要。 我还想进一步了解为什么在类似的项目中经常使用这种方法。

3) 3)如果我们决定使用编解码器而不是 ADC/DAC、质量/性能是否会发生变化?

提前感谢您、

直流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    听起来像是一个简洁的项目。

    1)  大多数音频 ADC/DAC 接受通用音频串行接口输入、如(I2S、LJ、RJ 和 TDM)。  更专业的器件将具有 USB、HDAudio、S/PDIF、AC97和其他 PCM 编码格式。  要直接回答您的问题、Sai 外设是正确的接口、您可以根据配置 PCM3060以在中运行的模式选择格式。

    2)  PCM3060的输出 FSYNC 信号直接从主 MCLK 输入分频、因此主输入上的抖动和噪声将影响最终采样率并影响性能。  如果内部时钟不是可靠、干净且稳定的时钟源、则建议使用外部时钟源。

    3)  最终的音频质量在很大程度上取决于 ADC 和 DAC 的动态范围(SNR)以及 THD+N 规格。  与分立式 ADC 和 DAC 非常相似、集成式 ADC/DAC 器件(编解码器)的性能级别因器件而异。  在发布此帖子时、最高质量的系统将通过 TI 产品系列中的独立 ADC (PCM4220、TLV320ADC6140)和 DAC (PCM5xxx)进行配置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  这无疑会大有帮助。