Other Parts Discussed in Thread: PCM3060, PCM4220, TLV320ADC6140
主题中讨论的其他器件: PCM4220、 TLV320ADC6140
您好!
我目前正在进行高级设计项目。 我们正在构建吉他踏板、我们想知道哪种踏板最适合我们的设计。
我们目前认为 PCM3060是与我们的 MCU (STM32F446RC)配对的理想选择。 我们考虑了将外部时钟用作 MCU 和编解码器的参考。 我们考虑使用 PCM3060的 I2S 接口。
经过进一步调查、我们现在考虑使用 MCU 提供的 SAI (串行音频接口)接口。 SAI 接口能够支持不同的标准:I2S、PCM、TDM、SPDIF 和 AC97。
我想知道以下几点:
1) 1) SAI 接口是否是我们项目的正确选择? 显然、这取决于我们将使用的编解码器或 ADC/DAC。 但我想知道、如果这会提高整体性能、我们是否应该利用 SAI 接口。
2) 2)我们考虑了将外部时钟用作 MCU 和编解码器的基准。 我想知道这是否必要。 我还想进一步了解为什么在类似的项目中经常使用这种方法。
3) 3)如果我们决定使用编解码器而不是 ADC/DAC、质量/性能是否会发生变化?
提前感谢您、
直流