This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2025D1:播放声音时的输入噪声

Guru**** 2647265 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2025D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1005134/tpa2025d1-input-noise-when-playing-sound

器件型号:TPA2025D1

您好、专家、

客户使用 TPA2025D1、在播放声音时看到很大的输入噪声。 您是否有任何可能的原因或进一步调试的建议?  

谢谢、

Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、  

    我们的团队正在研究此主题、并将尽快做出响应。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    你有什么意见吗?

    此致、

    Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、  

    我们仍在研究此问题、但应在本周结束前为您提供反馈。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、  

    根据原理图、我们建议增大 PVDD 和 VBAT 电压轨电容器上的额定电压。 对于音频器件、对于电容器额定值、我们建议使用5倍的轨电压。 例如、5V 电压轨需要25V 额定电容器。  

    至于噪声、示波器中的信号是否捕获了 VBAT 电源? 如果是、您能否使用工作台电源为器件供电并查看是否存在相同的问题?  

    谢谢、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    客户尝试了以下测试、但结果仍然不好。 你有其他建议吗?  

    1、移除 R9472、使用外部电源、它们仍然在 VBAT 上看到~500mV 的纹波噪声

    使用 R9472时、在 VBAT 上添加一个100uF/16V ECAP +一个22uF/16V 陶瓷电容、纹波降低至~450mV。 他们将尝试25V 电容器。  

    将 R9472更改为600 Ω 磁珠、在 VBAT 上添加一个22uF/16V 陶瓷电容、纹波降低至~350mV。

    此致、

    Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、  

    感谢您提供更多信息。 我需要与一位同事仔细检查、但很快会为您提供反馈。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、

    我正在关注您的电子邮件主题。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您对此主题是否有任何建议?