This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM:芯片内部短路

Guru**** 2886230 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV2700EVM, DRV2700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1003527/drv2700evm-short-circuit-inside-the-chip

器件型号:DRV2700EVM
主题中讨论的其他器件: DRV2700

大家好、

订单号: T01308118

客户告知实际到货板的芯片内部短路、电源电压被拉低。 您是否会帮助进行故障排除并确认这是否是此 EVM 的质量问题?

谢谢、

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    板子里面有个芯片内部短路,供电电压被拉低 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    请进行任何更新?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否确认短路是在器件内部还是在 PCB 板本身上?
    哪些引脚显示短路? 是否收到了一个以上的电路板、并且只有一个电路板显示了该问题?

    请提供更多详细信息。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    我代表客户回复此请求:

    DRV2700EVM 经过测试后、我们确认问题是由电路板中的芯片欠压导致的短路引起的。 总共向德州仪器订购了2个。 只有一个有问题、另一个工作正常。

    谢谢你。

    于丽娜

    德州仪器|客户支持中心

    (二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leona、  

    他们是否知道 EVM 上的哪个芯片导致了该问题? 如果重新焊接或更换 IC、这是否解决了问题?  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    感谢您的回复、

    请参考客户的反馈:

    "请检查随附的照片,我们标记了 IC,但它不工作。
    为了确保整个电路板的正常运行不受影响、我们不建议更换特定 IC、我可以直接更换开发板吗?"


    此致

    于丽娜

    德州仪器|客户支持中心

    (二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leona、  

    您可以从侧面处理 EVM 更换件、还是需要从产品线进行更换?  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    对于更换流程、我们可以在您的团队确认部件存在质量问题后进行处理。  谢谢你。

    此致

    于丽娜

    德州仪器|客户支持中心

    (二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leona、  

    根据给定的信息、EVM 上的 DRV2700芯片或周围电路似乎存在问题。 如果返回 EVM、我们可以对实际问题及其 发生方式进行更深入的分析。  

    此致、  
    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    感谢您的回复。

    我是否可以再次确认您是否需要执行 故障分析功能报告? 如果是、我们将联系客户在 TI.com 上提交申请。

    谢谢你。

    此致

    于丽娜

    德州仪器|客户支持中心

    (二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leona、  

    我们不需要执行一个、但可以根据客户的需要执行一个。  

    最棒的  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leona、  

    我现在要结束这个主题、但让我们知道这是否需要我们方面采取更多的行动。 您可以在此处回复或根据需要启动新的主题帖。  

    此致、  

    Justin Beigel