This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6166A2:来自 TPA6166电荷泵频率的噪声问题

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1004240/tpa6166a2-question-of-noise-from-tpa6166-charge-pump-frequency

器件型号:TPA6166A2

您好、Sirs、

我的客户发现 TPA6166电路产生的17kHz、-100dBV 噪声会导致系统主板的系统本底噪声升高。 根据   我在 TPA6166 EVM 上的测量结果、我们假设17kHz 是电荷泵电容器上238kHz 开关频率的谐波分量之一。

在这里、我们需要产品线的建议、以便  从 硬件或软件的角度降低17kHz 噪声(例如、C1N、C1P、CPVDD、I2C 配置上的电容)。  
  



根据 TPA6166数据表、其 电荷泵频率为1.3MHz。





我们在 TPA6166 EVM 上测量了电荷泵频率、在 C1P 和 C1N 节点上获得了238kHz 的平均频率。
我的测量结果是否符合 TPA6166器件的设计?







我附加了客户的 TPA6166 CFG 以供参考:
--------------------------------------------------
#op i2c Addr 数据注释
W 80 1e 19 #Enable 寄存器3.
W 80 04 08 #Interrupt Mask Register 1
W 80 05 00 #Interrupt Mask Register 2
W 80 07 b9 #left 耳机音量寄存器= 0dB
W 80 08 79 #RIGHT 耳机音量寄存器= LR 跟踪
W 80 09 C7 #Microphone/接地控制=+24dB
W 80 12 01 #Reserved 寄存器
W 80 13 45 #Reserved 寄存器
W 80 1a 95 #Jack Detect AC 测试设置
W 80 1e 01 #semi 自动模式
W 80 1D 80 #Enable 寄存器2.
--------------------------------------------------

谢谢、此致、

陈耀恩
2021/06/26

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    我将在我的一侧执行一些测试、以提供更多选项来降低上述峰值。
    如果峰值可以在频率上偏移、客户是否希望达到特定的限制? 想要尝试将信号从可闻频率中推出?

    我认为这需要进行硬件调整而不是软件调整、但会检查是否可以应用这些调整。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、感谢您的支持。 我们需要一种解决方案 来将噪声推向 可闻范围之外... 陈耀恩   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    感谢您的澄清、我们将于明天或星期一上午发送测试更新。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    我将通过电子邮件主题联系我们。 之后还会来这里进行最后评论。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器