您好、Sirs、
我的客户发现 TPA6166电路产生的17kHz、-100dBV 噪声会导致系统主板的系统本底噪声升高。 根据 我在 TPA6166 EVM 上的测量结果、我们假设17kHz 是电荷泵电容器上238kHz 开关频率的谐波分量之一。
在这里、我们需要产品线的建议、以便 从 硬件或软件的角度降低17kHz 噪声(例如、C1N、C1P、CPVDD、I2C 配置上的电容)。

根据 TPA6166数据表、其 电荷泵频率为1.3MHz。
我们在 TPA6166 EVM 上测量了电荷泵频率、在 C1P 和 C1N 节点上获得了238kHz 的平均频率。
我的测量结果是否符合 TPA6166器件的设计?
我附加了客户的 TPA6166 CFG 以供参考:
--------------------------------------------------
#op i2c Addr 数据注释
W 80 1e 19 #Enable 寄存器3.
W 80 04 08 #Interrupt Mask Register 1
W 80 05 00 #Interrupt Mask Register 2
W 80 07 b9 #left 耳机音量寄存器= 0dB
W 80 08 79 #RIGHT 耳机音量寄存器= LR 跟踪
W 80 09 C7 #Microphone/接地控制=+24dB
W 80 12 01 #Reserved 寄存器
W 80 13 45 #Reserved 寄存器
W 80 1a 95 #Jack Detect AC 测试设置
W 80 1e 01 #semi 自动模式
W 80 1D 80 #Enable 寄存器2.
--------------------------------------------------
谢谢、此致、
陈耀恩
2021/06/26