主题中讨论的其他器件:TAS5825M、 PP-SALB2-EVM
您好!
我正在开始评估您的 TAS5825M 产品、非常希望使用扬声器特性来提高性能。 导入低音扬声器和高音扬声器的频率响应 SPL 数据没有问题、但似乎无法导入阻抗曲线的测量数据等 我已经了解过"学习"EVM、但它似乎面向的是更小的驱动器、如平板电脑、笔记本电脑等中使用的驱动器
我的应用是一个双向(低音扬声器和高音扬声器)系统、由5英寸低音扬声器和3/4内核高音扬声器组成、我希望使用 TAS5825M 在其 DSP 处理器中提供的一些高级功能。 我的问题是:是否有方法可以从 PP-SALB2-EVM 学习板以外的其他工具直接将特性数据导入 PurePath 控制台?
如果 绝对需要 PP-SALB2-EVM、表征数据在我的应用中是否有用? 999.00美元的成本、我需要知道它是否会提供有用的数据。
我期待听到你的评论。
此致、
Jim Albert