This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825MEVM-SB:TAS5825MEVM 和 PurePath-CMBEVM

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M, PP-SALB2-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1004835/tas5825mevm-sb-tas5825mevm-and-the-purepath-cmbevm

器件型号:TAS5825MEVM-SB
主题中讨论的其他器件:TAS5825MPP-SALB2-EVM

您好!

我正在开始评估您的 TAS5825M 产品、非常希望使用扬声器特性来提高性能。 导入低音扬声器和高音扬声器的频率响应 SPL 数据没有问题、但似乎无法导入阻抗曲线的测量数据等 我已经了解过"学习"EVM、但它似乎面向的是更小的驱动器、如平板电脑、笔记本电脑等中使用的驱动器

我的应用是一个双向(低音扬声器和高音扬声器)系统、由5英寸低音扬声器和3/4内核高音扬声器组成、我希望使用 TAS5825M 在其 DSP 处理器中提供的一些高级功能。 我的问题是:是否有方法可以从 PP-SALB2-EVM 学习板以外的其他工具直接将特性数据导入 PurePath 控制台?

如果 绝对需要 PP-SALB2-EVM、表征数据在我的应用中是否有用? 999.00美元的成本、我需要知道它是否会提供有用的数据。

我期待听到你的评论。

此致、

Jim Albert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    我们目前正在更新 PP-SALB-EVM、以便在未来几个月中发布中等功率产品、 PP-SALB2-EVM 可以获取一些扬声器特性参数、但主要用于不同的器件集以实现较小的驱动器、因此您需要手动输入电路板提取的一些参数。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易斯、

    感谢你的答复。

    我知道。 是否有支持中等功率产品的日期。 我正在计划中、了解这些信息将会有所帮助。

    关于手动输入、具体是如何实现的? 需要使用什么文件/数据格式?  是否可以手动输入或仅输入部分特征数据? 如果有、哪些数据? 我最大的问题是阻抗/偏移数据和热/功率数据。 BTW -我看到 Mouser 说当前 PP-SALB-EVM 已停产。 我认为这是因为 TI 将对其进行更新?

    我能够手动输入的唯一数据是来自低音扬声器和高音扬声器的 SPL 数据。

    此致、

    Jim Albert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    由于某些器件短缺、PP-SALB-EVM 将在未来2个月内以有限数量提供。 我们将在10月底之前进行大规模构建/发布。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易斯、

    感谢您的信息。

    我仍然想知道我是否可以在不使用学习板的情况下将自己的数据加载到 PurePath 控制台、以及如何实现这一点。

    好的、Jim Albert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    Luis 已满员、他将在今天有空时向您提供反馈。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦

    好的,没问题,谢谢!

    Jim Albert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    在特征评定面板中、单击面板、您可以手动输入参数(例如、来自 Klippel 特征评定)。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易斯、

    因此、文件需要采用"Klippel 表征"格式、这是正确的吗?

    最棒的

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    您需要手动将 Klippel 特征参数输入到 Speaker Characterization (扬声器特征)选项卡中。

    此致、

    Luis。