This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:PCM 模式块检查

Guru**** 2392915 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1004238/tas3251-pcm-mode-block-review

器件型号:TAS3251

大家好、

对于客户、 BT 模块中仅输出 SCK/WS/SD 线路。  MCLK 不在这里。

在这种情况下、我认为 PCM 模式是可能的。  

请查看方框图。

SCLK:3.072MHz (64*FS)

WS:48kHz

 


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TAS3251支持3线 I2S 运行。  请设置寄存 器0x0D=0x10、然后它应该起作用。 谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    客户要求对原理图进行私人审查。

    请告诉我可以发送文件的邮件。

    sr.cho@arrow.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当然。 我已向您发送了一封电子邮件。 让我们离线连接。 谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    谢谢你。 我发送了一封电子邮件。

    客户正在使用 EVM 进行测试。  

    但是、输出无法正常工作。

    请查看初始设置。

    • SCLK:3.072MHz (64*FS)
    • WS:48kHz
    • 数据输入: 32bt

    脚本:  

    e2e.ti.com/.../Initial-reg-setting_5F00_Arrow_5F00_20210604.txt

    头文件:

    e2e.ti.com/.../7558.customer-ppc3-dumped-header-file.h

    #通道1 (黄色)–LRCK (48.07 KHz)、 通道3 (紫色)–BCLK、 通道4 (绿色)- DIN

    #通道1 (黄色)–LRCK、通道3 (紫色)–BCLK (3MHz)、通道4 (绿色)–DIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    寄存器0x28应设置为0x03。 数据格式应为 I2S。

    或者、如果必须采用 DSP 模式、则需要将0x29设置为0x01。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    感谢您的评论。

    即使0x28寄存器更改为0x03、输出也不起作用。

    我们还需要检查什么吗?

    如果您有成功的3线 I2S 脚本、请与我们分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实际上、我只是使用您共享的脚本。 唯一的修改是、寄存器0x28=0x03。  

    您是否可以尝试执行以下项目?

    1.使用 PPC3在默认情况下配置 EVM;使用光学输入(因为数据格式由 EVM 本身处理);使其能够与4线 I2S 正常配合使用;

    2.更改寄存器 0x0D=0x10;  

    3.移除 EVM 上的 MCLK 跳线(J3)。

    4.检查它是否能正常工作。  

    这是检查3线 I2S 的最简单方法。 谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    感谢您的支持。

    我从一开始就根据您的建议再次进行了审核。

    但是、没有相同的输出。

    此外、我们还决定了 H/W 配置存在问题。

    通过回顾、输入 I2S 线的长度存在问题。

    输入 I2S 信号线的长度缩短。 然后、它将输出。

    我通过邮件发送了修订版原理图。