https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1004238/tas3251-pcm-mode-block-review
器件型号:TAS3251大家好、
对于客户、 BT 模块中仅输出 SCK/WS/SD 线路。 MCLK 不在这里。
在这种情况下、我认为 PCM 模式是可能的。
请查看方框图。
SCLK:3.072MHz (64*FS)
WS:48kHz
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1004238/tas3251-pcm-mode-block-review
器件型号:TAS3251大家好、
对于客户、 BT 模块中仅输出 SCK/WS/SD 线路。 MCLK 不在这里。
在这种情况下、我认为 PCM 模式是可能的。
请查看方框图。
SCLK:3.072MHz (64*FS)
WS:48kHz
尊敬的 Sam:
谢谢你。 我发送了一封电子邮件。
客户正在使用 EVM 进行测试。
但是、输出无法正常工作。
请查看初始设置。
脚本:
e2e.ti.com/.../Initial-reg-setting_5F00_Arrow_5F00_20210604.txt
头文件:
e2e.ti.com/.../7558.customer-ppc3-dumped-header-file.h
#通道1 (黄色)–LRCK (48.07 KHz)、 通道3 (紫色)–BCLK、 通道4 (绿色)- DIN
#通道1 (黄色)–LRCK、通道3 (紫色)–BCLK (3MHz)、通道4 (绿色)–DIN
您好!
实际上、我只是使用您共享的脚本。 唯一的修改是、寄存器0x28=0x03。
您是否可以尝试执行以下项目?
1.使用 PPC3在默认情况下配置 EVM;使用光学输入(因为数据格式由 EVM 本身处理);使其能够与4线 I2S 正常配合使用;
2.更改寄存器 0x0D=0x10;
3.移除 EVM 上的 MCLK 跳线(J3)。
4.检查它是否能正常工作。
这是检查3线 I2S 的最简单方法。 谢谢!
此致、
Sam