This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3120:支持32xfs/16位的 ADC

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3120, TLV320ADC3100, PCM1820, PCM1801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1004679/tlv320adc3120-adc-supporting-32xfs-16bit

器件型号:TLV320ADC3120
主题中讨论的其他器件: TLV320ADC3100PCM1820PCM1801

大家好、

我对音频 ADC 有疑问。

我非常喜欢支持以下要求的音频 ADC。
I/F:I2S
MCLK:32xfs
- FS (LRCLK):9、258Hz
位:16/16位


这里的问题是我找不到任何支持32xfs MCLK 的 ADC。
它看起来 TLV320ADC3120可通过内部 PLL 生成 MCLK 并支持16位字长、但它不支持表8-6/7中的9、258Hz FSYNC (LRCLOCK)。

是否有任何 ADC 支持上述要求?

此致、
Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我相信您 正在寻找一款支持32xF BCLK 的器件。 MCLK 通常需要更高的倍数、但如果您在从模式下运行、具有 PLL 的器件能够在内部生成 MCLK。 您可能会考虑使用 TLV320ADC3100。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、

    你是对的。
    I/F:I2S 从模式
    fs=LRCLK=9258Hz
    BCLK=32*FS=296.256kHz
    位(L/R):16位/16位

    我检查了 TLV320ADC3100、它是 I2C ctl 类型、但我正在寻找 HW ctl 类型。
    它看起来 PCM1820支持客户要求。
    PCM1820具有内部 PLL、因此32比(BCLK 与 FSYNC 比)应该没有问题。

    但是、PCM1820支持16位字长?
    数据表提到 PCM1820支持32位、但可以使用16位而不是32位吗?

    此致、
    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    PCM1820不支持16位格式或您想要使用的9.258kHz 采样率。 如果您需要硬件控制、则可以考虑使用 PCM1801。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Zak、

    PCM1801看起来很适合用例。

    BR、

    Kai