This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM:如何检测 DRV2700EVM 放大的电压?

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV2700EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1000090/drv2700evm-how-to-detect-drv2700evm-amplified-voltages

器件型号:DRV2700EVM

大家好、

最近、我们购买 了 DRV2700EVM、并希望使用它为我们的电路提供大约100V-vpp 的交流电压。 但问题是、我们不知道如何检测 DRV2700EVM 输出的精确 vpp。 我们尝试使用示波器检测 DRV2700EVM  输出信号、但当输出 vpp 达到约50V 时、输出信号峰值将开始截断。  

有人对此有什么想法吗? 我们非常期待你的答复。

谢谢、

Yugang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yugang 您好、  

    我建议使用能够在内部衰减信号的示波器探针(通常衰减10倍)。 如果不是这样、您可以使用外部电路来衰减或降低电压。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    感谢你的答复。 我认为示波器的阻抗仍然很低、即使我使用了探头(x10)、检测到的电压也远低于 实际的 DRV2700EVM  输出。 现在、我考虑添加一个外部电路来降低电压。 感谢你的建议。

    祝你一切顺利、

    Yugang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    我们发现这不是高电压输出检测问题、而 是 DRV2700EVM  输出问题。 当输出 vpp 达到约50V 并且我们进一步增大输入振幅时、输出信号开始 显示截断或存储。 您知道原因吗? 我们不会向 DRV2700EVM 添加任何负载、只需使用 示波器直接连接 DRV2700EVM 输出即可。

    祝你一切顺利、

    Yugang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yugang 您好、  

    您对此有几个问题:  

    • 您使用的输入电压是多少?  
    • 升压电压编程为什么?  
      • 测量升压电压也很好。  
    • 您使用什么增益设置?  

    这似乎与升压电压不够高时发生的情况类似、因此我将首先检查该情况。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    • 我以2V-vpp 输入交流电压、频率为100Hz;同时、目前我没有移除滤波器。
    • 我将 JP2、JP3、JP4全部设置为开路、因此升压电压为23V。 我还测量了它。 大约为23V。 但我只使用 典型输出配置、其中包括一个2端差分输出、其中一个端子连接到 OUT+、另一个端子连接到 OUT–。
    • 我们设置的增益为 40.7dB。  

    我想知道、这是不是因为  DRV2700EVM 的速率功率。 当我们增加输出信号的 vpp 时、输出功率也会增加、这将限制输出信号振幅。 但我看到 DRV2700EVM 具有最大200V-vpp 的输出。 因此、它有一点连线。 你有什么想法吗?

    祝你一切顺利、

    Yugang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yugang 您好、  

    输出电压受升压电压限制。 要在输出端实现更大的 Vpp、您需要增加升压电压。 对于50Vpp 输出、您将需要至少30V 的升压电压。 通常、将升压电压设置为5V、高于所需峰间输出电压的一半。 对于您提到的100Vpp 信号、这将是55V 升压。  

    此致、  
    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    我分别将 JP2、JP3和 JP4设置为关闭、关闭和关闭。 因此升压电压应为105V。 I SET 的增益为 40.7dB。 我以200Hz 的频率提供2V-vpp 的交流信号、示波器的输出具有116v-vpp、但输出信号显然已降级、如 下图所示。

    在此图中、通道1是输入信号、通道2显示了输出信号。 我使用 探针(x10)进行示波器检测。

    我期待你的答复。

    祝你一切顺利、

    Yugang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yugang 您好、  

    很抱歉耽误你的时间。 我对此有几个问题。 您能否测量 VBST 电压以确保其正确达到105V? 根据电压、我怀疑这不是问题。

    对于输入信号、 根据提供的示波器捕获、这看起来像是单端输入。 是这样吗? 输入波形中似乎有一点纹波、这是来自波形发生器还是仅在将输入连接到电路板后才出现该纹波?  

    最后、为了测量输出、您能否测量其他输出信号以便我们可以看到两个+/-输出?  

    此致、  
    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yugang 您好、  

    我们在一段时间内没有收到您的回复、因此我现在要关闭此主题。 如果您有更多问题、请随时在此处回复或打开新话题。  

    此致、  

    Justin Beigel