请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCM1794 主题中讨论的其他器件: NE5534
您好、TI!
我想将梯度数据数模转换。我 之前使用过 PCM1704, 我计划使用 PCM1794。
当 一个路径梯度数据被馈送到 PCM1794时、我是否可以使用外部滤波器模式。
当使用外部滤波器模式进行数模转换时、数据表上同时使用两对差分输出。
左通道差分输出和右通道差分输出之间是否存在差异?我们是否可以仅使用一对差分输出、如 IOUTL–和 IOUTL+?
感谢您在这方面的任何帮助。
TQ