This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1794:数字滤波器旁路模式下的差分输出

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1794, NE5534

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1005257/pcm1794-differential-output-in-digital-filter-bypass-mode

器件型号:PCM1794
主题中讨论的其他器件: NE5534

您好、TI!

我想将梯度数据数模转换。我 之前使用过 PCM1704, 我计划使用  PCM1794。

当 一个路径梯度数据被馈送到 PCM1794时、我是否可以使用外部滤波器模式。

当使用外部滤波器模式进行数模转换时、数据表上同时使用两对差分输出。

左通道差分输出和右通道差分输出之间是否存在差异?我们是否可以仅使用一对差分输出、如 IOUTL–和 IOUTL+?

感谢您在这方面的任何帮助。

TQ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、tq、

    如果 PCM 处于外部滤波器模式、则输出处于单声道模式、这意味着 IOUTR 差分输出是 IOUTL 差分输出的倒数。 如果您只需要一个通道、则只需使用 IOUTL。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    非常感谢您的回复。

    在单声道模式下、我需要一对差分信号、可以只使用一对差分输出、如 IOUTL 吗?

    我想将差分电流转换为差分电压。能否使用 NE5534运算放大器和数据表中推荐的电路、请直接?μ A

    感谢您在这方面的任何帮助。

    TQ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、tq、

    是的、您可以使用数据表中的 NE5534在电路图中使用 IOUTL 差分对输出。

    如有任何疑问、请告知我们。

    最棒的

    Katlynne Jones