This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3007:TLV320AIC3007在打开 D 类扬声器的电源后会导致噼啪噪声

Guru**** 2651905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1004391/tlv320aic3007-tlv320aic3007-after-turning-on-the-power-of-the-class-d-speaker-that-causes-pop-noise

器件型号:TLV320AIC3007

您好!

我对 D 类扬声器打开后的噼啪噪声有疑问。

如果在 WCLK 操作开始后将等待设置为3ms 后打开 D 类扬声器、则会出现噼啪噪声。
但是、当重量设置为3.75ms 时、不会出现噼啪噪声。
此时、使用的声音采样频率为8kHz (125us)。

打开 WCLK 和 D 类扬声器之间应等待多长时间?

此致、
NOMU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nomu、

    器件上电时、是否为器件提供时钟(BLCLK、WCLK、MCLK)? 您能否提供更多有关配置器件所用常规序列的信息?  

    例如:

    1.打开设备电源

    2.为 ADC/DAC 加电

    3.撤消 ADC/DAC 的静音

    4.打开扬声器驱动器的电源

    您能否以上述格式提供有关您使用的顺序的信息?

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    感谢你的答复。

    打开 WCLK 和 D 类扬声器之间应等待多长时间?

    将用于评估的命令和波形附加到:

    μ■命令

    //Power on the device
    
    //Software Reset
    0x00, 0x00;
    0x01, 0x80;
    
    //Class-D Speaker Initialization 
    0x00, 0x0D;
    0x0D, 0x0D;
    0x08, 0x5C;
    0x08, 0x5D;
    0x08, 0x5C;
    0x00, 0x00;
    
    //Class-D Speaker setting
    0x03, 0x91;
    0x04, 0x04;
    0x05, 0x00;
    0x06, 0x00;
    0x07, 0x0A;
    0x08, 0x00;
    0x09, 0x38;
    0x0B, 0x01;
    0x25, 0xC0;
    0x29, 0x00;
    0x2B, 0x28; //The left DAC channel is not muted
    0x2C, 0x28; //The right DAC channel is not muted
    0x49, 0x00; //shut down left and right class-D channnel 
    0x52, 0x80;
    0x55, 0x80;
    0x56, 0x09;
    0x59, 0x00;
    0x5C, 0x00;
    0x5D, 0x02;
    0x65, 0x00;
    0x66, 0xA2;
    
    //I2S signal start
     WaitUs(800); //wait 800usec
    //Class-D Speaker driver on
    0x49, 0x0C;

    ■波形



    此致、
    NOMU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、社区

    我还有一个问题。

    发送 D 类扬声器开启命令后
    SPP 导通需要2.8ms、
    这是否与数据表中的滤波器群延迟相同?

     滤波器群延迟= 17 / FS[s]=17 / 8[kHz]= 2.125[ms]

    测量时的采样频率为8kHz。


    此致、
    NOMU