请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320AIC3007 您好!
我对 D 类扬声器打开后的噼啪噪声有疑问。
如果在 WCLK 操作开始后将等待设置为3ms 后打开 D 类扬声器、则会出现噼啪噪声。
但是、当重量设置为3.75ms 时、不会出现噼啪噪声。
此时、使用的声音采样频率为8kHz (125us)。
打开 WCLK 和 D 类扬声器之间应等待多长时间?
此致、
NOMU
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我对 D 类扬声器打开后的噼啪噪声有疑问。
如果在 WCLK 操作开始后将等待设置为3ms 后打开 D 类扬声器、则会出现噼啪噪声。
但是、当重量设置为3.75ms 时、不会出现噼啪噪声。
此时、使用的声音采样频率为8kHz (125us)。
打开 WCLK 和 D 类扬声器之间应等待多长时间?
此致、
NOMU
您好、Aaron、
感谢你的答复。
打开 WCLK 和 D 类扬声器之间应等待多长时间?
将用于评估的命令和波形附加到:
μ■命令
//Power on the device //Software Reset 0x00, 0x00; 0x01, 0x80; //Class-D Speaker Initialization 0x00, 0x0D; 0x0D, 0x0D; 0x08, 0x5C; 0x08, 0x5D; 0x08, 0x5C; 0x00, 0x00; //Class-D Speaker setting 0x03, 0x91; 0x04, 0x04; 0x05, 0x00; 0x06, 0x00; 0x07, 0x0A; 0x08, 0x00; 0x09, 0x38; 0x0B, 0x01; 0x25, 0xC0; 0x29, 0x00; 0x2B, 0x28; //The left DAC channel is not muted 0x2C, 0x28; //The right DAC channel is not muted 0x49, 0x00; //shut down left and right class-D channnel 0x52, 0x80; 0x55, 0x80; 0x56, 0x09; 0x59, 0x00; 0x5C, 0x00; 0x5D, 0x02; 0x65, 0x00; 0x66, 0xA2; //I2S signal start WaitUs(800); //wait 800usec //Class-D Speaker driver on 0x49, 0x0C;
■波形


此致、
NOMU