This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2552:PLL 频率要求

Guru**** 2868520 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1000806/tas2552-pll-frequency-requirements

器件型号:TAS2552

您好!

在 TAS2552数据表中、44.1字速率下的 PLL 输出时钟应为22.5792MHz (请参阅 SLAS898B 第7.3.7节 PLL 和图27)。 时钟分配树)。

但在音频器件的 PLL 和时钟配置应用报告(SLAA892) 中、寄存器设置示例中的第3.2节 TAS2552

(请参阅第8页的表)很明显、22.5792MHz 应该位于固定8倍分频器之后(请参阅图8)。 应用报告第7页中的 TAS2552时钟分配)  

这意味着我们无法从位时钟生成 PLL 时钟、因为乘法器值(J)应大于96。

例如:

假设字速率为44.1K WPS、

字位=2x16=32、

BCLK 频率应为2.8224MHz。

a:根据数据表、PLL 倍频器 J = P^0 x 22.5792MHz/(0.5 x 2.8224MHz)= 32、因此我们可以使用 BCLK 作为 PLL 输入时钟

b.根据应用报告、PLL 倍频器 J= P^0 x 8 x 22.5792MHz/(0.5 x 2.8224MHz)= 256、这大于 J 允许的96  

解决这个问题的唯一方法是使用 MCLK 作为 PLL 时钟输入、而 MCLK 为 BCLK x 4 = 11.2896MHz (如应用报告中的示例)。

那么、事实是什么??

谢谢

Naftali Tourjeman  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们的团队正在研究此主题、并将尽快做出响应。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Justin

    我正在等待您的团队回答。

    我们 停止重新布局卡以解决此问题

    谢谢  

    Naftali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Naftali、

    很抱歉耽误你的时间、我将查看此内容、稍后将提供更多意见。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Naftali、

    数据表和应用手册显示了相同的时钟树图、其中也有固定的8分频器。
    我不清楚您在这些文档之间提到了什么区别、您能澄清吗?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    简单的问题、

     字速率为44.1kHz 的 PLL 22.5792MHz 输出时钟是否应位于8倍固定分频器之前(如数据表中的 PLL 时钟树中所示)或8倍固定分频器之后(如应用手册中的示例所示)?

    谢谢

    Naftali  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Naftali、

    请遵循数据表说明。
    应用手册似乎对 PLL 设置有一些拼写错误

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

    Naftali