Other Parts Discussed in Thread: PCM1794A, OPA1612, OPA1622, INA1620
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/998477/pcm1794a-pcm1794a
器件型号:PCM1794A主题中讨论的其他器件: OPA1612、 OPA1622、 INA1620
尊敬的 TI 团队:
我想就数据表图23和24中给出的 PCM1794A DAC 典型连接澄清一些要点、并提出一些其他相关问题。
如果我想将引脚1、2、3、10、11、12下拉至接地、我是否必须将它们连接到电阻器、或者它可以直接接地? 如果与电阻器连接、应使用哪种电阻器标称值? 哪些引脚允许直接连接、哪些引脚应与电阻器连接?
2.在 指定数据表的图23和24中、DAC 输出直接连接到"具有低通滤波器的差分转单路转换器"输入、并且它们之间没有安装电阻器或简单的 RC 滤波器。 是否可以遵循数据表中提供的原理图?
在 SBAA333、SBOA237和 TIDU672c 文档中给出了一些有用的原理图、其中使用 OPA1612和 OPA1622运算放大器来实现 I/V 和 差分转 SE 级。 我的问题是、如果我使用这些原理图和推荐的运算放大器、 它们是否会提供足够的输出功率来为16-32欧姆耳机供电、或者我将不得不在 OPA1622之后添加另一级作为放大器?
此致、