Other Parts Discussed in Thread: TPA0172
尊敬的 TI 团队:
我们面临着 TPA0172问题。 上电序列未完成。
我们在另一个 E2E 主题中看到、这可能是旁路引脚旁路电容器的问题。
我们尝试更改旁路电容器、也尝试了新器件。 但问题仍未解决。
请帮帮我。
谢谢、此致、
Paul
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
让我再试一下卡森,答复中没有添加附件的选项。 我拖放到编辑窗口中、显示上传完成。

代码:
尊敬的 Paul:
我正在跟进此事。
关于旁路引脚、让我问几个问题:
此外、您是否尝试从下一级断开器件输出? 不确定放大器的输出是直接连接到扬声器还是其他放大器。 让我们尝试在调试期间仅隔离该器件。
此致、
-Ivan Salazar
应用工程师
尊敬的 Ivan Salazar:
电容值为0.47uF 和0.1uF。 钽和陶瓷电容器。
旁路引脚电压保持在300mV 附近、并且根本没有上升。
我们在 BYPASS 引脚上尝试了一个具有10K 电阻器的分压器。 但加电仍然没有完成。
我们没有尝试将2.5V 稳压输出连接到此引脚。 我们应该这样做吗?
谢谢、此致、
Paul