This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA0172:上电序列问题

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA0172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1012689/tpa0172-powering-up-sequence-issue

器件型号:TPA0172

尊敬的 TI 团队:

我们面临着 TPA0172问题。 上电序列未完成。

我们在另一个 E2E 主题中看到、这可能是旁路引脚旁路电容器的问题。

我们尝试更改旁路电容器、也尝试了新器件。 但问题仍未解决。

请帮帮我。

谢谢、此致、
Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Paul、

    感谢您的联系、很抱歉耽误您的时间。

    您能否提供与上电序列相关的原理图和/或代码的更多详细信息?

    最棒的

    Carson

    低功耗音频应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的卡森:

    感谢您的回答。

    请查找随附的原理图部分。

    代码:我将在下一条消息中添加它。

    谢谢、此致、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Paul、

    我看不到您的原理图。 请重新发布。

    最棒的

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我再试一下卡森,答复中没有添加附件的选项。 我拖放到编辑窗口中、显示上传完成。

    代码:

    void initPowerAmp (void)
      WaitforpowerUpSeq();
        
      if (writePowerAmp ()!= 0)
      {
        printString ("功率放大器配置失败\r\n");
      }
      readPowerAmp();   
      printString ("编解码器功率放大器 i2c 成功\r\n");
    空 WaitforpowerUpSeq (空)
      printString ("正在等待功率放大器加电...\r\n");
      int i;
      
      while (1)
      {
      T1CON = 0x8030;
      TMR1 = 0;       
      while (TMR1 <延迟);   
        wbuff [0]= 0x0F;
        wbuff [1]= 0x0F;
        wbuff [2]= 0x0F;
        wbuff [3]= 0x0F;
        wbuff [4]= 0x07;
        wbuff [5]= 0x2;
        writePowerAmp();
        sprintf (msg、"功率放大器写入=%x %x %x %x %x %x \r\n"、wbuff [0]、wbuff [1]、wbuff [2]、wbuff [3]、wbuff [4]、wbuff [5]);
        printString (msg);
            
        readPowerAmp();
        if (!(rbuff [4]& 0x80)){
          中断;
        }
      }
      printString ("功率放大器加电完成\r\n);   
    **我不确定上述原理图是否清晰可辨。 如果不能、请告诉我如何上传 PDF 附件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../le_5F00_audio_5F00_gram.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Paul、

    我将查看此内容、并尽快返回给您。

    最棒的

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、卡森、

    对此进行了任何更新?

    我们正在等待您的输入。

    谢谢、此致、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我正在跟进此事。
    关于旁路引脚、让我问几个问题:

    • 您提到您尝试了不同的电容器、您尝试了哪些电容器值? 材料是什么? 如果您有器件型号、最好是这样。
    • 上电期间旁路引脚电压是如何变化的? 它是在 VDD/2还是接近它? 这是一个很长的斜坡吗?
    • 您是否尝试强制 VDD/2绕过引脚? 尝试仿真该引脚上的电容器充电。

    此外、您是否尝试从下一级断开器件输出? 不确定放大器的输出是直接连接到扬声器还是其他放大器。 让我们尝试在调试期间仅隔离该器件。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="491956" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1012689/tpa0172-powering-up-sequence-issue/3768923 #3768923"]
    • 您提到您尝试了不同的电容器、您尝试了哪些电容器值? 材料是什么? 如果您有器件型号、最好是这样。
    • 上电期间旁路引脚电压是如何变化的? 它是在 VDD/2还是接近它? 这是一个很长的斜坡吗?
    • 您是否尝试强制 VDD/2绕过引脚? 尝试仿真该引脚上的电容器充电。
    [/报价]

    尊敬的 Ivan Salazar:

    电容值为0.47uF 和0.1uF。 钽和陶瓷电容器。

    旁路引脚电压保持在300mV 附近、并且根本没有上升。

    我们在 BYPASS 引脚上尝试了一个具有10K 电阻器的分压器。 但加电仍然没有完成。

    我们没有尝试将2.5V 稳压输出连接到此引脚。 我们应该这样做吗?

    谢谢、此致、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    是的、请尝试使用外部电源连接旁路引脚。 需要检查强制电压是否正常工作。
    此外、您是否还可以为器件本身尝试不同的电源? 您是否在同一系统中使用板载电源? 或一些外部工作台电源?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师