This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1690:由 PCM1690 I2S 数据更改引起的噼啪噪声问题

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1690

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1012184/pcm1690-pop-noise-problem-caused-by-pcm1690-i2s-data-change

器件型号:PCM1690

尊敬的先生:

我们设计的 DAC 8CH 产品使用 PCM1690、但测试功能发现、当开启或关闭 IS2数据时、将会生成噼啪噪声。 测试方案和步骤如下:

  1. 步骤1:禁用 IS2数据
  2. 步骤2:将 IS2左(或右)通道数据发送到 PCM1690、然后生成噼啪噪声。 如果数据被取消、也会产生噼啪噪声
  3. 已连接 DAC 8通道 PCM1690原理图和 IS2波形

 在 Pop 鼻波形测量期间、稍后将提供。

请帮助找出原因和解决方案。

e2e.ti.com/.../DAC-8CH-PCM1690-Sch.pdf

非常感谢。

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    为您的分析提供测量波形。

    P1图片:当 IS2数据和噼啪噪声出现时、延迟约为550us、 PCM1690噼啪噪声的输出电平(单端)~= 500mV/27 (运算增益)~= 18.5mV  

    P3图片:当 IS2数据停止和出现噼啪噪声时、延迟约为600us。  

    谢谢、

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    请提供与 I2S 一同运行的所有其他 CLKS 、并将其添加到上述图表中。  我有兴趣看到任何其他时钟的边沿与 POP 的边沿。  

    您还想详细说明一下您在图上的黄色注释: C121 & R180...(MOS……) 包括 它们的值。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash Loloee、

    1.发布 I2S 测量信号的一些图片、如下所示:

    2. 发布 I2S 数据使能和噼啪噪声测量信号的图片,如下所示

    3. 发布一些 I2S 数据 衰减和噼啪噪声测量信号的图片如下所示:

    4.发布原理图和爆音噪声测量点值如下:

    谢谢、

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash Loloee、

    补充说明:运算放大器增益=22、更新原理图如下所示

    ˋ μ A。  使用 MUSEC 测量信号发布 I2S 数据启用和噼啪噪声图片、如下所示:

    谢谢、

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到您有一个 MOS 连接到这个节点作为开关(这个信息在您的原始原理图中缺失)。  我建议您移除此 MOS、看看您是否仍然看到该节点处的充电和放电行为(它可能与 CGD 以及 流经嵌入式反向二极管 b/w S 和 D 的电流有关)。 检查 MUTE_C3的边缘、并运行所谓的"pop"。

    我不确定第二个 MOS 的漏极连接到哪里(在图中、它被标记为 DO5+)、如果您不使用第二个 MOS、请不要将其栅极连接到与主 MOS 相同的控制、 尤其是您已将两个 MOS 器件的源短路。

    您显示的所有时钟信号似乎都可以。 您可以使用 TI 网站上的 OP167x 模型并对 MOS 建模以仿真行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我删除了 MOS、测量结果和以前一样、有一些杂音。

    在不同的测试条件下、噼啪噪声将产生不同的结果、如下所述:

    1.PCM1690测试架构、如下图所示

    2. Danet 发送器使用 Dante SW 器件,当 I2S 数据被启用和禁用时,会产生很小的杂音。

    3. Danet 发送器使用其他 Dante 设备,当 I2S 数据被启用和禁用时,不会产生很小的噼啪噪声。

    问题1:为什么具有不同 Dante 发送器的 PCM1690具有不同的 I2S 波形?

    问题2:为什么不同的 I2S 波形会产生不同的杂音?

    备注:取消订阅= I2S 数据禁用&订阅= I2S 数据启用。

    谢谢、

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果器件遇到时钟误差(停止 I2S 输入始终是时钟误差)、则 PCM1690的输出不一定从中标度启动。  我建议您首先仅提供 SCK、然后应用 LRCK 和 BCK、同时 DIN = 0。  完全避免所有这些启动和关断瞬态的唯一方法是实现静音功能或在输出端实现模拟静音。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:
    感谢您的解释。
    Tom