This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1794A:I/V 级之后的波形。

Guru**** 2654115 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1013442/pcm1794a-the-waveform-after-the-i-v-stage

器件型号:PCM1794A

尊敬的教授:

      感谢您阅读问题、感谢您帮助我解决问题。

     I/V 级之后的波形始终 如图1所示“上升”,有时也如图2和3所示具有“过冲”。  我不知道这种现象是对的还是错的,为什么?  

图1.

图2.

图3.

此致、

拜伦。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryon、

    您在原理图中的哪个点测量该值?  此时是否施加了 I2S 输入、或者您是否在谈论上电?