This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6205A1:音频放大器噪声问题

Guru**** 2594380 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6205A1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1007221/tpa6205a1-audio-amplifier-noise-issue

器件型号:TPA6205A1

您好!  

我们使用 TPA6205A1来驱动800mW、8欧姆扬声器、适用于免提应用。 音频信号来自 Quectel MC90 (GSM 调制解调器)扩音器输出(针脚60和50)。

MC90扩音器(引脚60和50)直接连接 至800mW、8 Ω 扬声器、用于手持应用。 音频清晰度非常清晰。 对于免提应用、MC90负载扬声器输出连接到 PA6205A1、可驱动800mW、8 Ω 扬声器。 负载扬声器发出很多噪声、音频清晰度非常差。 下面是 PA6205A1的电路。 请指导我们如何降低 PA6205A1的噪声以及如何提高音频质量

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否还可以分享输出信号的一些捕捉? 最好也具有用于比较的输入。
    我想更好地了解噪声是什么样子。 我想问一些问题:

    • 输入静音时是否也会出现噪声?
    • 如果在静音过程中出现噪声、您是否可以尝试移除输入电容器并检查噪声是否消失?
    • 另请检查靠近器件和 GND 的电源、以查看是否有来自电源的噪声耦合。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢您的回复。 将输入信号连接到 TPA6205A1
    和来自 TPA6205A1的输出信号。 信号来自
    移动电话音频插孔
    仍然有噪音。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    那么、这意味着您在器件的输入端有噪声? 则 TPA6205A1不会导致噪声。
    您能否移除 C308和 C309、然后在这些电容器前后再次进行测试、以检查噪声是否来自输入?

    如果噪声来自前一级、则应检查放大器输入端连接的是什么。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器