This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PPC3软件的问题

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825MEVM-SB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1012166/problems-with-ppc3-software

主题中讨论的其他器件:TAS5825MEVM-SB

大家好!  

我遇到了以下问题:我尝试安装 PurePath 控制台3软件、但在与服务器的连接方面存在一些问题。 当我尝试登录时、以下窗口将弹出。 我已经在不同的 PC 上尝试过它、但在任何地方都是相同的问题。 我还需要向 EVM 应用程序申请 TAS5825MEVM-SB。 我已经阅读了下面的这个限制、但它不起作用。  

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/999539/ppc3-evm-mb-access-denied-when-attempting-to-sign-in-on-software

我希望听到您的声音!

您好 Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    很遗憾听到您遇到此问题。 要访问 EVM 应用、您是否已经通过以下链接提交了 TAS5825MEVM-SB 申请: 立即申请?  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我已经这么做了。 我可以安装软件、但无法连接到服务器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    我已联系我们的 PPC3软件团队、他们正在研究此问题。 我会在他们取得进展时随时向您提供最新信息。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    我为您提供了快速更新。 软件团队计划在一周结束前为此推出修复程序。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您、我们期待在7月2日之前收到此信息。
    此致
    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    软件团队刚刚推出了 PPC3的更新。 以下是一些有关如何更新到最新版本的说明:  

    要将平台更新到最新版本(v3.2.1)、您可以尝试在当前 PPC3平台(v3.2.0)中登录、并按照以下安装步骤操作:

    1. 如果您能够成功登录,请遵循共享安装指南中的步骤1。
    2. 如果出现‘Access Denied’(拒绝访问)错误,请关闭登录弹出窗口并保持平台打开10-15分钟,然后再次尝试登录
      1. 如果您这次能够成功登录,请按照共享安装指南中的步骤1进行操作。
      2. 如果您仍然收到‘Access Denied’(拒绝访问)错误,请按照共享安装指南中的步骤2进行操作。

    下面是安装指南:  

     e2e.ti.com/.../PPC3-installation-guide.pdf

    如果您有任何疑问或问题、请告诉我。  

    此致、  

    Justin Beigel